ADI多通道源测量单元(SMU)解决方案

采用ADI的四象限参数测量单元AD5522实现的高集成度、精密、较大功率SMU解决方案。可以用作带有精密测量功能的低噪声、精密、可编程电源或者负载使用,提供四个通道,每通道最大50V5A的输出能力。也可以在ATE设备中作为对输出电压或者电流有较大需求的参数测量单元使用,比如LED测试,功率器件测试等。

ADI为您提供:

  • 高集成度,支持全象限工作并且带有完整电压或电流保护钳位功能
  • 可由用户自由配置的补偿网络,方便匹配具有不同电器特性的负载
  • 小于10mV的低输出噪声和最大50V5A的输出能力
  • 多个RANGE的检流功能,支持从安培级到纳安级电流测量

请填写以下表单后进行下载,为了ADI发行新刊物时能与您保持联络,请确保信息准确。

apm-smu-solution-lg_cn

© 1995 - 2022 ADI公司保留所有权利。

ADI公司(NASDAQ: ADI)是领先的高性能模拟技术公司,致力于解决棘手的工程难题。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。请访问http://www.analog.com