传感技术改写外科手术现状
OrthAlign 将彻底改革整形外科手术,为数百万病人提供新的可能性。
大胆的创新从这里开始
据美国疾病控制中心的数据,仅在美国,每年就要进行约一百万次膝关节和髋关节置换手术。
预计未来几年,这些数字还会大幅增长,据美国骨科医师学会研究分析,2005 年至 2025 年间髋关节置换手术将增加 175%,同期膝关节置换手术增加量会超过 650%。
基于这些数字,整体来说,对于不断增长的人口和医疗系统来说,在提高手术的精度和功效的同时降低成本将转化为切实的利益。
一般来说,膝关节和髋关节置换手术需要外科医生在膝盖骨或髋骨下方放置一个棒状物,在机械导板的帮助下通过目测人工对准,从而重新对准膝关节或髋关节。
OrthAlign®是一家医疗技术创新领先企业,他们将通过一个小型、直观的革命性解决方案来改变这一切。
通过最先进的技术实现轻松对准
OrthAlign 的对准技术解决方案允许在一台单功能设备中完成膝关节和髋关节手术步骤,该设备构造简单、仅有手掌大小,且与当前大多数植入系统兼容。
该公司的OrthAlign Plus®和KneeAlign®技术系列通过与外科医生工作流程无缝集成的小型设备提供高级导航和传感能力。 在这个精度攸关手术成功与否的领域,OrthAlign 解决方案满足并超出所有对准基本要求,不仅性能超出传统的机械导板,精度也与耗资几百万美元的大型传统 CAS(计算机辅助手术)系统不相上下。
OrthAlign 解决方案的超紧凑型结构源于该公司创新性地应用了ADI iSensor®技术。
鉴于基于摄像机的手术导航系统成本高、尺寸大,OrthAligh设计团队转而在他们的解决方案中采用ADI iSensor IMU(惯性测量单元)。例如在全膝关节置换术中,整形外科医生凭借该惯性测量单元可以在数秒时间内确定病人胫骨的旋转中心。 病人膝盖经完整动作扫描后,医生依靠ADI IMU捕捉到的定位与动态数据,可以快速精确地进行操作。
精度•创新•合作
ADI 与 OrthAlign 紧密合作开发解决方案,不仅实现他们的设计构想,还能加快上市速度,从而早日为外科医生和病人服务。iSensor 设计团队积极参与 OrthAlign 的开发阶段工作,帮助分析数据,提供调谐意见及解读传感器数据,同时还执行附加的特定应用认证测试,使得 OrthAlign 可专注于后端处理和整体系统集成。
OrthAlign 解决方案所采用的 ADI iSensor IMU 内置三个加速计和三个陀螺仪,能分别感应出直线运动和角向运动,从而完成六自由度测量。 iSensor IMU 能够准确跟踪所有轴上的仪器运动,甚至在极为苛刻的手术条件中也能做到。
IMU器件结构紧凑,能通过标准SPI数字接口读取经校正和动态补偿的传感器数据,还能进行数字调谐传感器滤波与处理,以适应不同应用情形。
通过简单的数字接口便可立即获得精确的惯性数据,使OrthAlign设计团队节省了数年的研发时间,得以将此革新性产品推向市场。
结果: OrthAlign 使得外科医生可以更精确、更轻松地施行手术,同时OrthAlign也获得客户和业界的好评(包括荣获著名的2015 年 Frost & Sullivan 创新奖),另一方面,使用 OrthAlign 技术,全世界范围内成功完成了成千上万台手术,从而帮助提高治疗效果、造福病人。