随着全球数据需求的增长,电信基础设施制造商面临着更短的产品上市时间,更多的天线数量,不断增长的成本压力以及外形尺寸、频带、输出功率和软件变体激增的挑战。ADI 的第 4 代宽带 RF 收发器 ADRV9026 提供与最低功耗、最小尺寸通用平台解决方案的四通道集成,可简化 3G/4G/5G 应用(包括多标准基站、大规模 MIMO 和小蜂窝)的设计并降低其系统功耗、尺寸、重量和成本。

Smallest Size, Lowest Power Wideband RF Transceiver Solution for Base Transceiver Stations (BTS)

ADRV9026

  • 采用最小尺寸,从而减小占用空间并增强外形尺寸灵活性
  • ADRV9009 将集成度提高一倍并将功耗降低一半,从而实现更高的射频密度,以支持更多的天线数量
  • 支持高达 200 MHz 的带宽并涵盖 650 MHz 至 6 GHz 的所有频段
  • 以最低的系统功耗和成本实现 ORAN 小蜂窝设计
  • 单芯片 FDD/TDD 解决方案可简化硬件和软件开发
  • 适用于 3G/4G/5G 的通用平台设计可降低复杂度和开发成本并缩短产品上市时间

探索 ADRV9026

下载 ADRV9026 产品手册

应用:宏基站、大规模 MIMO、小蜂窝

 

应用

 

ADRV9026 评估演示

该演示视频介绍 ADRV9026 评估平台和软件的基本功能。

访问 ADRV9026 评估页面

ADRV9026 设计资源

查找设计 ADRV9026 宽带 RF 集成收发器所需的所有设计资源。设计文件包中包括评估板原理图、BOM、布局、IBIS、BSDL 模型、JCOM 模型、S 参数材料声明以及符号和尺寸。

ADRV9026 设计文件包

(最近更新时间:2019 年 12 月)

ADRV9026 软件

ADRV9026 软件包中包含 GUI 软件、API 源代码、固件文件和增益表。

GUI 软件使用评估板和 Windows GUI 来实现收发器测试。API 源代码专门在客户系统中使用,可以与其余的客户代码集成在一起并针对目标系统进行编译。二进制格式的固件文件由收发器上的 ARM® 处理器使用。增益表包括接收器增益表和变送器衰减表。请注意,zip 文件中的各个文件必须一起使用。例如,一个 zip 文件中的 ARM 文件不能与另一版本中的 API 文件一起使用。

ADRV9026 发布软件包 SW2.0.0.16

ADRV9026 发布版本软件版本信息 (PDF) SW2.0.0.16




下面的 ADRV9026 样例软件包中包含支持 25Gbs JESD204C 的样例版本软件。请注意,样例版本未经过完全验证(未发布),仅应用于评估目的。该版本不适用于生产。

ADRV9026 样例软件包 SW3.0.0.18

ADRV9026 样例版本软件版本信息 (PDF) SW3.0.0.18

ARDV902x 系列发展规划

ADRV9026 将逐渐添加增强的特性和功能,其中包括:

  • 支持 25 Gbps SERDES
  • 扩展 LO 频率范围,使其低至 75 MHz
  • 支持外部 LO
  • 滤波器向导,支持自定义配置文件

ADRV902x 宽带 RF 收发器系列的增强版本将在 2020 年发布,该版本具有集成 DPD 和 CFR,从而降低 FPGA 要求并降低总系统功耗和成本。

探索整个系列的 RadioVerse 产品

ADRV9026 技术支持

如需技术支持,请直接将问题发布在 ADRV9026 EngineerZone® 论坛上或向 adrv9026_support@analog.com发送电子邮件。请注意,对于通过电子邮件发送的问题,将在 ADRV9026 EngineerZone® 论坛上提供答案。

EngineerZone