精密电机控制在没有背景数据干扰的情况下提供关键流量。无需外部光耦合器即可实现隔离。以下我们分享了在PCIM 2017上取得的激动人心的成就。我们诚邀您近距离参观我们的演示区,与我们的专家会面,他们将与您分享一些产品见解并解答您的具体设计问题。

向ADI公司的专家学习相关知识

同步实时网络上的多轴运动控制

在6月5日周二下午3:15开始的图片式研讨会中,ADI系统应用工程师将介绍增强电机驱动同步和改善控制性能的方法。

Jens Sorensen
NCC Mitte大厅一楼入口
6月5日周二
下午3:15至5:30

Bernhard-Strzalkowski

解决高压电源线路应用中用于电流监控的隔离和电源问题

除了Jens Sorensen的图片式研讨会,参访者还可以选择了解ADI公司新一代数字电源。本次研讨会将解决关键问题,以确保复杂的多发电机电网中的性能和稳定性。

Bernhard Strzalkowski
NCC Mitte大厅一楼入口
6月5日周二
下午3:15至5:30

WBG开关技术在推动下一次“电力革命”时面临的混合信号挑战

Bill将讨论自己论文中提出的有关混合信号挑战的话题。本论文将探讨围绕宽带隙半导体有效部署的一些问题,主要是碳化硅和氮化镓电源开关。

Bill Slattery
展商论坛
6月5日周二
下午4:20至4:40

预览我们的2018年PCIM演示

简化隔离电源设计可满足苛刻的EMI目标

X+
ADI展台上的一个亮点是首次公开展示全新的低辐射、500mW、隔离式DC/DC转换器/数字隔离器 ADuM5020。本演示将展示新器件如何以轻松、经济的方式设计隔离电源转换器,以便在建在简单的两层PCB上时,实现CISPR 22标准规定范围的辐射。借助屏蔽外壳、频谱分析仪和PC监控器的测试设置,参访者可以探索示例电路在不同条件下的性能。

用于SiC电源器件的隔离式栅极驱动器

X+
电动汽车(EV)、电机驱动器和电焊机等高功率系统的构建者正在考虑采用碳化硅电源器件的潜在优势。工程师可以看到最先上市的评估板,该评估板在1200V和50A以及最高200 kHz的开关频率下驱动半桥SiC模块。参访者能够看到该评估板如何用作采用更复杂配置的关键构建模块,以及如何在创建创新型电源转换和储能产品方面节省设计团队的时间和成本。

基于SiC的新型双向、30 kW转换器

X+
ADI公司展台将采用高功率转换器以及用于储能系统(ESS)的充电器配置。1000V至0V参考设计采用碳化硅电源开关,完全双向——在充电和供电方面支持功率流,并在控制和电源器件驱动功能方面集成许多ADI部件。由合作伙伴Stercom实现的设计将向参访者展示早期部署高功率SiC转换器的实用途径。

针对EV和储能的电池管理

X+
ADI公司是电池管理解决方案的早期开拓者,可实现有源和无源电池单元间的平衡和充放电控制,从而使电池包发挥最大性能。在2018 PCIM展会上,ADI展台参访者将看到最新一代的电池管理器件,以及如何在实现实时诊断和故障管理等安全功能的同时,最大限度地提高电池容量的演示。由ADI合作伙伴Stercom构建的实用演示器将展示应用于kW级储能系统的管理技术。

精确仿真可简化功率级原型制作过程

X+
虚拟原型制作——探索早期仿真设计的特性可以减少开发工作、时间和费用。ADI采用环路处理器仿真技术,并使用功能强大的数字信号处理器(DSP)芯片以及MATLAB/Simulink软件构建了仿真环境。参观ADI展台的设计人员将看到使用托管DSP芯片的评估卡实现的功率级仿真。可探索备选功率级配置、拓扑和控制算法,而无需为每个变体构建新原型。

浏览ADI公司技术支持资源

Circuits from the Lab Logo
Circuits from the Lab参考设计


Circuits from the Lab®参考设计通常用作独立的解决方案,或者用于构建更为复杂的电路和子系统。

EngineerZone_logo_240px中文技术论坛支持社区

需要技术支持?访问含有众多讨论话题的20多种产品社区,其中包括电机控制硬件平台

加快您的项目设计的战略合作伙伴

代理商

  • Arrow Electronics
  • Digi-Key Electronics
  • Farnell element14
  • Mouser Electronics