新一代M-MIMO参考设计,功耗节省40%
一起来看这款32Tx/32Rx大规模MIMO无线电参考设计,它基于ADI新型RadioVerse® ADRV904x SoC,具有完全集成的数字前端和Marvell的Octeon 10 Fusion基带处理器(业界首款5 nm数字处理器)。与竞争解决方案相比,该解决方案可节省40%的功耗,从而实现更轻、更小的无线电设计,并加快上市时间。
巴塞罗那会展中心,2023年2月27日——3月2日
2展厅,2B18号展位
ADI诚邀您在今年的2023年移动世界大会(MWC)上参观我们的展位(2号展厅2B18号)。快来看看我们最新的大规模MIMO (32Tx/32Rx)无线电参考设计平台,探询有关ADI RU平台如何将符合ORAN标准的无线电快速推向市场的问题,并了解我们新的连接解决方案如何支持VR耳机和可听戴/可穿戴设备等消费电子应用。ADI在多个技术领域取得了巨大进步,可实现节能、先进的性能并简化改进设计。参观我们的展位,享用一些茶点,了解互联互通的未来技术。
一起来看这款32Tx/32Rx大规模MIMO无线电参考设计,它基于ADI新型RadioVerse® ADRV904x SoC,具有完全集成的数字前端和Marvell的Octeon 10 Fusion基带处理器(业界首款5 nm数字处理器)。与竞争解决方案相比,该解决方案可节省40%的功耗,从而实现更轻、更小的无线电设计,并加快上市时间。
在整个24 GHz至47 GHz空间内实现宏蜂窝和小型蜂窝室内5G部署升级。该电路板产品系列提供多选项、性能出色,充分展示了ADI兼容O-RAN支持7.2分离的毫米波参考平台的优势,它完全基于ADI硅解决方案,效率提高了25%。
将新兴的虚拟世界融入我们的日常生活离不开各项技术的支撑:智能边缘设备、5G/6G基础设施以及为所有设备供电的绿色能源。ADI的技术正在助力实现这一愿景。
无论我们身处何处,情境感知耳戴式设备解决方案可以改变我们工作、娱乐和休息的方式。根据需要过滤、放大或增强生活中的声音,帮助我们净化耳边环境,每日获得舒适体验。
由于RAN消耗了网络总能量的70%至80%,因此节能模式对于减少5G网络中的碳足迹和降低OPEX支出至关重要。ADI RadioVerse解决方案为满足即将针对5G RAN推出的3GPP Rel.18网络节能(NES)模式铺平了道路。了解如何在跨多个O-RU配置的微睡眠和休眠模式的交互式模型中实现这些节能。
等待我们的设备充电是一种负担,不适合我们繁忙的日程安排。USB-C快速充电让您的手机、耳机或游戏设备保持日常运行速度,小尺寸设计亦可提供高效率和安全性。优质设备结合电池管理,相得益彰。通过提高充电效率,我们可以减少电池磨损并延长设备的使用寿命。