参观2022年国际嵌入式系统专业展ADI展位:了解嵌入式系统技术的优势和实现方式。

欢迎莅临2022年国际嵌入式系统专业展ADI展台,探索嵌入式系统技术的推动因素,体会对您的重要性以及如何利用这些技术。欢迎参观ADI公司位于4A展厅360号的展位,查看推动新一代嵌入式系统技术发展的集成解决方案和创新演示。

观看所有ADI嵌入式系统演示:4A展厅,360号展位

聆听ADI专家评论

Szukang Hsien Headshot

Szukang Hsien
业务总监

用于微型LED汽车局部调光显示器的矩阵LEC驱动器

主讲人:Szukang Hsien

日期:2022/6/23

时间:上午9:30-9:50(欧洲标准时间)

研讨会:电子显示器会议
研讨会7
汽车显示电子器件

Frederik Dostal Headshot

Frederik Dostal
电源管理现场应用工程师

支持可靠创新系统设计的超级电容备用电源解决方案

主讲人:Frederik Dostal

日期:2022/6/23

时间:下午2:15-2:45(欧洲标准时间)

研讨会:嵌入式系统专业展会议
研讨会5.2
电源

Richard Anslow

Richard Anslow
系统应用工程师

如何利用有线10Base-T1L连接设计MEMS振动传感器

主讲人:Richard Anslow

日期:2022/6/23

时间:下午4:00-4:30(欧洲标准时间)

研讨会:嵌入式系统专业展会议
研讨会5.3
板级硬件工程

Stephane di Vito Headshot

Stéphane Di Vito
安全软件和处理器产品定义师和安全专家

面向工业和消费电子应用的低成本单线技术

主讲人:Stéphane Di Vito

日期:2022/6/23

时间:下午4:30-5:00(标准时间)

研讨会:嵌入式系统专业展会议
研讨会2.12
工业网络

Stephan Kubisch

Stephan Kubisch博士
解决方案高级经理

当电磁阀成为传感器时——嵌入式电磁阀控制的新时代

主讲人:Stephan Kubisch博士

日期:2022/6/23

时间:下午4:30-5:00(标准时间)

研讨会:嵌入式系统专业展会议
研讨会5.3
硬件概述

访问Maxim Integrated,进一步了解在以下现场演示中展示的产品。

预览我们的医疗健康现场演示

健康传感器平台3.0

开始使用您的下一代健康或健身可穿戴设备!MAXREFDES104#是一款内置于可穿戴设备的独特评估和开发平台,展示了ADI适用于健康检测应用的多种产品功能,集成了二合一PPG + ECG模拟前端(AFE)传感器(MAX86176)、人体温度传感器(MAX30208)、微控制器(MAX32666)、电源管理IC (MAX20360)和3轴加速度计。这款完整的平台包括3D打印外壳和生物特征识别算法中枢,提供嵌入式心率、氧饱和度和ECG算法(MAX32674)功能。算法输出和原始数据可通过Bluetooth™流传输至PC GUI进行演示、评估和定制开发。

腕式SpO2、心率和心率变异健康传感器平台

MAXREFDES105#是一款腕式可穿戴设备,将演示用于健康检测应用的高灵敏度和算法处理功能。此款健康传感器腕带平台包括外壳和生物特征识别传感器 (MAX32664C)中枢,采用嵌入式算法计算心率和SpO2,可处理来自模拟前端(AFE)传感器(MAX86174A)的光电容积脉搏波描记法(PPG)信号。算法输出和原始数据可通过Bluetooth®流传输至Android®应用或PC图形用户界面(GUI),用于演示、评估和定制开发。

无线自行车功率计

骑车人依靠功率反馈来衡量他们的整体健康状况。此自行车功率计演示通过低功耗、无线系统测量骑车人的功率输出,该系统包括连接到自行车曲轴臂上应变计的MAX41400仪表放大器、MAX11108 SAR ADC和连接到平板电脑支持蓝牙的MCU。向您的朋友发起挑战,看看谁更强大!

预览我们的汽车现场演示

12.3”微型LED局部调光显示器

在汽车座舱内运用新技术意味着汽车座舱显示器的尺寸和范围增加。因此,必须提高显示质量和节能性能,特别是对电动汽车而言。局部调光是一种拥有高对比度显示屏的有效方法,与OLED相比价格更有竞争力,而且由于HMI屏幕上有很多黑点,可以节省高达50%的电力。此演示为集成1536微型LED的12.3”局部调光显示器,采用MAX25500,可节省高达50%的电力并减少1000多个nit。

助力汽车认证走向未来

汽车的电气化以及汽车电子元件的全面增加导致安全漏洞越来越多。如今,车辆上的许多终端都不受保护,使得危险成倍增加。此演示展示了如何通过ADI认证解决方案轻松实现和提供汽车终端的可靠安全性。

汽车外部LED照明解决方案:更明亮、散热更好、更安全

通过ADI的汽车LED驱动器和矩阵管理器解决方案驱动动态外部照明。该演示展示了我们的两款新品:

  • MAX25603:双串、4开关降压-升压LED驱动器:通过单芯片驱动全组合大灯
  • MAX25630:4x24矩阵LED驱动器:驱动和控制多达96个LED

用于驾驶员和乘客监控系统的汽车红外驱动器

通过ADI用于驾驶员监控系统的红外驱动器缩小尺寸,改善EMI并确保安全性。红外驱动器为DMS/OMS光学路径中的重要部件,可确保与图像传感器配合提供可靠的照明。我们的MAX25614 IR驱动器支持当今领先的OEM DMS和OMS应用。它支持高峰值发射极电流,同时监控确保眼睛安全。了解MAX25614解决方案非常适合DMS和OMS设计的优势。

预览我们的工业现场演示

真边缘人工智能:通过电池供电实现机器视觉

通过ADI MAX78000,可在功率受限的小型器件上实现真正的机器视觉,采用硬币电池大小的电源运行。MAXREFDES178演示了ADI经过验证的小型、低功耗人工智能加速技术如何使机器获得视听功能。

借助高分辨率飞行时间(ToF)技术实现3D照片

看,这不是您父亲的照片,这是使用ADI高分辨率、飞行时间技术实现的新摄影方式。此演示展示了体积捕捉以及我们如何生成一个人的3D模型。事实上,根据花旗集团(Citi Group)的说法,ToF技术是元宇宙的核心,其中虚拟化物理能力是把握13万亿美元商机的重要路径。告诉我们您的想法,让我们看看可以怎么帮助您。顺便说一句:我们提供生日、婚礼和公司活动支持。

MotionPy:工程师的“瑞士军刀”可在MicroPython上运行

通过简单的Python脚本使用TMCM-0960-MotionPy访问电机控制。无论使用何种接口或总线系统,通过小型MicroPython开发板,都可以清楚地了解系统通信状况。在现场或工厂车间加快自动化测试和分析,或以尽可能短的停机时间更新固件,以提高生产率。

用于电机的人工驱动型智能电机传感器

本演示展示了ADI OtoSense™智能电机传感器,它将振动数据输入OtoSense人工智能软件系统中,其中资产的当前状态甚至其执行的操作都会被量化。ADI OtoSense AI提供了一种低成本、智能型、强健的边缘设备,能够实时深入了解资产健康或运行状况,从而真正提供可扩展的解决方案。

预览我们的电池电源现场演示

具有自动电池裕量跟踪功能的4x快速充电SIMO PMIC

对于可听戴和可穿戴设备,减少停机时间或插入时间非常关键,因为我们希望它们全天始终处于就绪状态。本演示展示了MAX77659 SIMO PMIC与当今任何其他PMIC相比,如何能够在较小的空间内更快地对新一代可听戴、可穿戴和智能物联网设备充电。

USB-C电池管理:利用洞察力和保护功能实现快速充电

本演示展示了如何利用ADI解决方案轻松实现USBC-PD系统的每个模块。REFDES是一款完整的USBC PD解决方案,可通过USBC PD对2个电池单元系统充电。MAX77598是一款PD控制器,负责处理PD协议的所有通信。客户无需写入任何软件或需要微=>(micro =>),因为芯片会自行完成所有工作。它还可以处理先进的USB-c充电技术PPS。MAX77960是一款针对USBC PD量身定制的降压-升压充电器,可对2节或3节电池充电,非常高效且尺寸小巧。最后但同样重要的是,MAX17320是一款适用于多达4节电池的电量计,包括电池保护器和平衡功能。它采用ADI的特别算法M5,无需电池特性表征也可进行精确的充电测量。与竞争产品相比,ADI产品的静态电流低几倍,作为能够检测电池内部短路的解决方案,有助于避免火灾。

浏览ADI公司技术支持资源:

AnalogDialogueLogo

《模拟对话》

我们邀请您参与《模拟对话》的“对话”。从我们的工程师那里浏览最新的技术文章。

感兴趣吗?观看我们的《模拟对话》视频

Circuits from the Lab Logo

Circuits from the Lab参考设计

Circuits from the Lab®参考设计通常用作独立的解决方案,或者用于构建更为复杂的电路和子系统。

ADI EngineerZone

中文技术论坛支持社区

与超过80个产品论坛的ADI技术专家进行交流,浏览我们丰富的知识库或我们的工程博客。