超越一切可能
创新至上
一项革命性的技术正在我们周围诞生: 对航空摄像无人机技术的创新运用将为专业摄影师和摄影爱好者、研究和救援团队及远程探测应用等等带来难以想象的机遇。 随着这些无人机变得更小、更轻、更便宜、更通用且更易于操作,它们的潜在运用范围正在不断扩大。
大疆正在引领着这一轮全球创新,其飞行器平台比市场上任何其他飞行器平台更智能、更强大、更亲民。
强大的技术。 出色的易用性。
大疆的愿望是为任何有想法、需求或机遇的人构建解决方案并提供先进的技术。
大疆选择ADI的各种高性能解决方案助其变为现实,包括MEMS 陀螺仪, MEMS 加速度计,以及业内唯一IC形式的完整、可编程宽带无线电收发器。
最终造就了这款以易用性著称的无人摄像机,具有轻巧、易操作、节能且高度通用的特性。 该设备可在飞行中实时传输视频信息,即便在最偏远、最恶劣的环境中也不会产生性能问题或干扰。
大疆无人机不仅简单易用,而且搭载许多先进功能和高性能器件,提供清晰的画质和稳定性,以及全面耐久性,为用户带来以往无法实现,或者只能通过昂贵的直升机航拍才能获得的图像。
捕捉图像。 激发想象力。
用户可以使用该项技术做哪些事情? 本案例中,该技术能应用在你所想象不到的地方。
急救员利用无人机探索危险环境,或扑灭加州、澳大利亚的森林大火。
救援队可操作无人机监控自然灾害的影响和波及范围,这对紧急操作非常有用,而这些操作在以前是不可能实现、甚至完全不可想象的。
农场主可以利用无人机技术监控庄稼和灌溉情况。
每一天,用户可以上传数千兆字节的视频,与世界分享他们的创意愿景。
简而言之: 如今,任何人都拥有一双在天空飞翔的眼睛……这将带来无限的可能性。