DEKA正在变革上肢义肢行业,帮助改善截肢者的生活品质
从科幻到医学现实
以科技为驱动力, 受科幻启发, 通过创新实现目标, 由ADI公司提供支持, 这就是Luke机械臂。其名称源于《星球大战:帝国反击战》*中天行者Luke的义肢,由DEKA Research and Development Corp.的工程师们变为现实。
Luke是当今先进的义肢,已获FDA批准,能够执行高度复杂的任务,在上肢义肢行业堪称变革性创新。
数百年未解的难题
美国政府的国防高级研究计划局(DARPA)与DEKA接洽,试图实现一个雄心勃勃的目标: 设计一种功能与正常肢体不相上下的义肢。 当前许多义肢采用的都是一百多年前便已提出的设计。 DARPA想要一种改变现状的替代设计,一种能够大幅改善截肢者生活品质的解决方案,一种精细到足以拿起一颗葡萄、同时又结实到足以操作手钻等工具的解决方案。
ADI公司很荣幸能够提供过硬的高性能技术来帮助把DEKA的革命性创新变为现实。 设计中集成了多种ADI器件,包括仪表放大器、数字隔离器、双通道运算放大器及其他器件,很好地解决了DARPA的难题。
创新,变革
DEKA臂的独特之处在于:它能同时执行多种助力运动,其手臂和手指可以调整位置以执行用户选择的多种不同夹持动作。 此外,手中的力传感器让用户可以精确控制抓握动作。
DEKA臂具有与正常肢体相似的尺寸和重量,并且可以通过各种控制输入加以控制。 例如,臂可通过肌电图(EMG)电极进行控制,电极检测义肢安装点附近的肌肉上的电活动。 义肢上的计算机接收并解读EMG信号,使手指打开或闭合,或者改变夹持配置以让用户抓取硬币,诸如此类。 为执行DEKA想要的复杂运动,工程师们意识到需要使用其他控制输入。 其解决方案是在用户的脚上设置特殊传感器。 这些传感器以无线方式将信号传送到臂计算机,使得用户能够同时控制多个关节。
这一创新真正改变了使用该义肢者的生活。 临床研究显示,使用DEKA臂的90%用户能够执行现有义肢所无法胜任的复杂任务。 它在实现可能方面已经领先一步——而这才刚刚开始。
*《星球大战:帝国反击战》是卢卡斯影业的商标。