ADI的信号调理IC帮助奥迪制造更环保、更安全、更具成本效益的汽车。

一段强有力的合作伙伴关系

奥迪邀请ADI进入它的供应链体系。 当奥迪发布新一代汽车平台时,ADI的信号处理解决方案将成为其中的一部分。

由于"坚持注重创新",ADI被奥迪选择ADI加入其渐进式半导体计划(PSCP);ADI将和一群选定的电子器件供应商共同与奥迪密切合作,增强其未来车型的功能性和可靠性。

ADI公司欧洲OEM业务开发经理Rolf Reitenbach表示:"获选作为奥迪PSCP的极少数几家战略合作伙伴之一是一项殊荣,也是ADI作为汽车市场上较领先的创新IC供应商声誉的较佳佐证。"

全范围应用

ADI与奥迪的合作反映了汽车工业对于高级汽车电子系统中采用半导体产品的需求不断增加。 奥迪和ADI将更有效地设计出更环保、更安全的汽车,确保符合全球法律法规。

更重要的是,通过动力系统、安全和信息娱乐系统的数字化和信号处理,ADI技术将实现从感测到信号调理的优化系统分割。

ADI的应用定制IC业已用于许多创新型系统中,如侧翻及稳定性控制、安全气囊和碰撞检测、基于雷达和视觉的驾驶员辅助系统、混合动力与电动汽车电能管理、12V电池管理、燃油喷射、变速器控制、车载娱乐主机、音频以及新兴应用。

另外,ADI用于车载功放的Blackfin和SHARC处理器系列集成多种广为使用的系统外设,使得这些处理器成为市场上较领先的可定制汽车应用平台。

光明的未来

ADI将为奥迪提供先进的技术,帮助其生产出市场上具有吸引力的汽车。

奥迪工程电子部门首席工程师Ricky Hudi表示:"ADI在高性能信号处理方面的专业知识和产品组合、创造力以及对新功能与创新的不懈追求是我们选择他们作为渐进式半导体计划(PSCP)长期战略合作伙伴的重要原因。 通过为我们的客户定制高效经济的创新解决方案,我们将共同在这一领域实现突破。"


持续获取前沿资讯!

获取最新产品,设计工具及相关资源。


查看ADI快讯



更多"超越一切可能"案例,  请查看 >