ADI在线设计及选型工具

ADI的设计工具使用方便,通过模拟针对精度优化和测试的结果简化您的设计和产品选型过程。 这些工具经工程师验证和测试,可解决实际问题,获取测试结果并支持实际应用。 我们的工具经过多个阶段测试,确保测试结果精确、有用,同时还根据客户反馈和需求持续改进。   design-tool-banner
 
design-tool-banner
     
  口袋仪器实验室(智能信息化仪器互联测控)                                                                                                       详细介绍及工具购买请点击
  Analog Discovery 2 (DIGILENT Edition)
  design-tool-banner   口袋式USB示波器+信号源+程控电源等9合一仪器,配合C和LabVIEW API能让你随心所欲地基于模拟数字电路开展创新动手项目。

特性:
  • 双通道示波器-14位100M实时采样率
  • 双通道任意信号发生器 – 14位100M实时更新率
  • 逻辑分析仪 - 16通道 100M实时采样率
  • 数字模版信号生成器 -16通道100M实时更新率
  • 电源 – 正负5V程控可调,700毫安驱动能力 (除USB连接外还需要外接电源)
  • 网络分析仪 – 1Hz到10MHz扫频, 支持波特图显示(Bode),对数幅相图(Nichols)显示,或奈奎斯特图(Nyquist)显示
  • 两路独立电压表 - +/-50V 峰峰值
  • 频谱分析仪 – 实时功率谱显示,还包括底噪,SFDR,SNR,THD
 
design-tool-banner
 

 
  Analog Discovery 1
  design-tool-banner3   极高性价比的口袋式USB示波器+信号源+电源,配合开放的SDK几乎可以让你在任何环境中构建自动化测试及控制模拟数字智能互联系统。
 

 
  Electronics Explorer
 

design-tool-banner4

  4通道高速数字示波器+双通道高速信号源+32通道逻辑分析仪+双通道程控电源+多路电压表的多功能原型实验平台。配合开放的SDK,可以在平台提供的开放面包板上搭建智能互联系统原型并构建配套的自动化测试及控制系统。

  传感器及外设模块

  FMC-SDP Interposer
 

design-tool-banner4

  一款能够让Analog Devices SDP评估板与Xilinx评估板上FMC接口完成智能互联的模块。
 

 
  AD9739A DAC FMC Card
 

design-tool-banner4

 
  • 基于ADI芯片:AD9739A数模转换器
  • 14位、2.5 GSPS、RF数模转换器FMC扩展卡
  •  

     
      FMC-HDMI: Dual HDMI Input Expansion Card
     

    design-tool-banner4

     
  • 基于ADI芯片:ADV7611模拟HDMI/DVI显示接口、AD8195模拟HDMI/DVI显示接口
  • 适用于图像/视频处理应用的扩展卡,让可兼容FMC连接器的FGPA系统能够增添两个HDMI A型输入端口。

  • 更有70多种基于ADI产品的DIGILENT Pmod(Peripheral Module)统一接口形式的不同传感器及外设模块供您使用。
    更多信息及工具购买请点击:www.digilent.com.cn/activity/adicontest
    返回首页