2014变配电站设备及电能质量产品展览会

201208_eDM_HC_logo 若邮件无法显示请点击查看  
201204_PLM_banner
201208_eDM_HC_bg2 感谢您参加4月25-26日在北京九华山庄举办的"2013变配电站设备及电能质量产品展览会 "。在论坛(新一代智能变电站设备发展技术 )中,ADI能源和输配电系统应用工程师叶健发表了题为"ADI - IEC61850的 IED 设备系统方案介绍"的演讲,受到业界专业人士的广泛关注。现ADI正式推出基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统解决方案,欢迎点击免费下载。
更多ADI展会精彩资料,欢迎点击此处查看。
201208_eDM_HC_bg1
20111116_eDM_line
201208_eDM_HC_bg2
基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统解决方案
智能电网是一种使用信息和通信技术对电网内信息进行采集,并基于采集到的信息(例如发电厂和电能消耗的对等信息)可以自动协调的电网。智能电网通过电力系统的高度自动化,可以改进发电和配电的效率、可靠性、经济性以保证电力网络的可持续发展。智能电子设备(IED)是组成智能电网的基本要素,提供系统所需要的检测、测量、保护和控制功能。点击免费下载完整解决方案
数字化变电站: 主要挑战和IED设计考虑因素:
PLM_pic
复杂的通信协议和多种不同的通信协议栈
实时性要求非常高的信号处理能力并且有很高的系统可靠度
 
广域IED时间同步
系统成本和开发成本
"平台"式开发
PLM_button
201208_eDM_HC_bg1
20111116_eDM_underlogo
myAnalog网站 | 网站引导图 | 注册 | 亚洲技术支持中心 | ADI展会精彩集锦
请访问ADI公司官方视频:http://videos.analog.com/category/chinese/
请访问ADI公司官方新浪微博:http://weibo.com/analogdevices
© 2013 Analog Devices, Inc. 保留所有权利。商标和注册商标属相应公司所有
亚洲技术支持中心:4006-100-006
样片申请: www.analog.com/zh/sample
邮件查询: cic.china@analog.com