当今的直接数字频率合成(DDS)有别于其它频率合成方法,有许多优越性能和特点,例如相对带宽宽,频率转换时间短,频率分辨率高,输出相位连续,可产生宽带正交信号及其他多种调制信号,可编程和全数字化,控制灵活方便等,并具有极高的性价比。DDS能够直接产生精密的几百兆赫兹(MHz)的跳频输出.和锁相环(PLL)输出级一起,实际上可以得到几千兆赫兹(MHz)的跳频。 DDS所输出的正弦波频率和相位都是数字可调的,同时由于是数字器件,所以没有因温度漂移或元件老化所引起的误差。因此,DDS广泛应用于通讯,导航,雷达,遥控遥测,电子对抗以及现代化的仪器仪表工业等领域。 ADI公司的DDS产品具有高性能和集成了多功能,是市场上极具竞争力的小封装解决方案。
DDS在频率分辨率、跳频速度和可编程方面提供了最佳的性能。这些器件的频率合成功能也可以得到进一步的增强,使之更好的适合于高的射频频段。DDS的输出频谱包括了基频,谐波频率,镜像频率和杂散频率。DDS应用的频率规划是在应用控制范围内提供最佳动态性能,就是说,在有用带宽内提供最佳的无杂散动态范围。
这次在线研讨会将会介绍DDS的构成,详细分析DDS输出频谱,揭示DDS杂散的主要杂散源,说明如何容易和精确地计算任何已知工作条件下的输出频谱以及怎样进行最佳的DDS频率规划,以获得最佳的无杂散动态范围。