Abstract
DS2786独立式、开路电压(OCV)检测电量计针对单节锂离子(Li+)电池包应用设计。然而,只需在典型应用电路中添加几个额外器件,DS2786即可用来测量2节锂离子电池包的电量。本应用笔记详细说明了在主机侧使用DS2786测量2节锂离子电池供电系统电量的电路。
概述
DS2786独立式、开路电压(OCV)检测电量计根据电池闲置时的开路电压估算锂离子(Li+)和锂聚合物(Li-Poly)电池的可用电量。通过储存在IC中的查找表,由开路电压(OCV)确定相应的电池电量。这一功能可以在电池包接入系统后立即得到准确的电量信息。
尽管DS2786设计用于单节Li+电池系统,但也可以用来测量2节电池的电量。本应用笔记介绍的电路通过添加一个IC即可利用DS2786在主机侧测量2节电池电量,该电路可充分利用DS2786的所有功能,包括片上电压、电流和温度测量,两路辅助电压输入以及2线接口。
电路说明
图1所示电路在2节电池供电系统的主机侧使用DS2786,该电路额外增加了一片IC—低压差(LDO)线性稳压器,并在DS2786标准应用电路基础上增添了一些分立元件。
图1. DS2786在2节Li+/锂聚合物电池供电系统主机侧的应用
由于2节电池包的电压超出了DS2786 VDD引脚的最大工作电压,需要采用低功耗稳压器为VDD提供可接受的电压。示例电路采用MAX1726EUK5 LDO提供稳定的电压。这款稳压器的典型工作电流为2µA,关断模式下电流仅为0.7µA,非常适合电池供电应用。5V输出的LDO可确保DS2786 VDD引脚的电压大于VIN引脚的电压。为保证稳定性,LDO输入、输出电容可按推荐值选择。如果采用其它LDO,需保证在任何情况下VDD引脚的电压始终大于VIN引脚的电压。
必须将2节电池包的电压降至VIN引脚可接受的范围。利用电阻R2和R3构成的分压器可方便地将电池包电压一分为二,采用这种方法,VIN引脚的电压为电池包总电压的一半。
该电路中,VOUT连接至两个分压电路(对于电池电量测量,这不是必需的)。电阻R0和电池包识别电阻提供AIN0的电压源,用于识别不同的电池包。电阻R1和热敏电阻提供AIN1的电压源,用于测量电池包温度。VOUT、AIN0和AIN1引脚可以用作其它用途,也可以不使用。
注意事项
DS2786根据VIN引脚的开路电压估算电池包容量,图1所示电路仅测量了电池包电压的二分之一,因此需要相应地修改存储在DS2786 EEPROM中基于电压的容量查找表。由电池包参数获得的电压和容量对应值存储于EEPROM中,电压值应除以2。例如,如果电池包在8V下容量为80%,则存储值应为4V下80%。
由电阻R2和R3组成的分压器给系统设计人员带来了一个难题,即在保持VIN电压测量精度的同时最大程度地降低电池负载。增大电阻值能够降低电流,但同时会增大由VIN输入电阻(RIN)引起的电压误差。表1给出了三组电阻值,以及对应的电流和最差工作条件下的电压误差计算结果。查找表中的电池容量和电压值均为DS2786给定的默认值。测量误差在任意情况下的最大值约为3.67V至4V,此时电池电压的放电曲线相对平坦。表1只考虑了最差条件下的RIN (最小值为15MΩ)与R2和R3并联产生的测量误差,电阻R2和R3间的差异也会带来误差,建议在同批次电阻中选取R2和R3。
表1. 分压器不同取值时对应的误差计算结果
R2 = R3 = 50kΩ, RIN = 15MΩ |
R2 = R3 = 100kΩ, RIN = 15MΩ |
R2 = R3 = 200kΩ, RIN = 15MΩ |
|||||||||||
VIN RThevenin 24958.403 |
VIN RThevenin 49833.889 |
VIN RThevenin 99337.748 |
|||||||||||
DS2786 Default Lookup Table Values | Voltage Measurement Error 0.00166389 |
Voltage Measurement Error 0.00332226 |
Voltage Measurement Error 0.00662252 |
||||||||||
Capacity (%) | Cell Voltage (V) | Δ Capacity (%) | Δ Voltage (mV) | Δ Capacity/Δ Voltage | Max VIN Error (mV) | Max Capacity Error (%) | Max Current (µA) | Max VIN Error (mV) | Max Capacity Error (%) | Max Current (µA) | Max VIN Error (mV) | Max Capacity Error (%) | Max Current (µA) |
100 | 4.17114 | 9.5 | 84.23 | 0.11279 | 6.94 | 0.78 | 83.42 | 13.86 | 1.56 | 41.71 | 27.62 | 3.12 | 20.86 |
90.5 | 4.08691 | 5.5 | 45.17 | 0.12177 | 6.80 | 0.83 | 81.74 | 13.58 | 1.65 | 40.87 | 27.07 | 3.30 | 20.43 |
85 | 4.04175 | 5 | 36.62 | 0.13653 | 6.73 | 0.92 | 80.83 | 13.43 | 1.83 | 40.42 | 26.77 | 3.65 | 20.21 |
80 | 4.00513 | 27.5 | 174.56 | 0.15754 | 6.66 | 1.05 | 80.10 | 13.31 | 2.10 | 40.05 | 26.52 | 4.18 | 20.03 |
52.5 | 3.83057 | 27.5 | 78.13 | 0.35200 | 6.37 | 2.24 | 76.61 | 12.73 | 4.48 | 38.31 | 25.37 | 8.93 | 19.15 |
25 | 3.75244 | 15 | 79.35 | 0.18905 | 6.24 | 1.18 | 75.05 | 12.47 | 2.36 | 37.52 | 24.85 | 4.70 | 18.76 |
10 | 3.67310 | 5 | 53.71 | 0.09309 | 6.11 | 0.57 | 73.46 | 12.20 | 1.14 | 36.73 | 24.33 | 2.26 | 18.37 |
5 | 3.61938 | 5 | 433.35 | 0.01154 | 6.02 | 0.07 | 72.39 | 12.02 | 0.14 | 36.19 | 23.97 | 0.28 | 18.10 |
0 | 3.18604 |
总结
DS2786设计用于测量单节Li+电池电量,但经过修改后,可以在主机侧测量