概览

设计资源

设计集成文件

  • Schematic
  • Bill of Materials
  • Gerber Files
  • PADS Files
  • Assembly Drawing
下载设计文件 831.49 K

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • EVAL-CN0416-ARDZ ($55.00) Isolated/Non-Isolated RS-485 Transceiver
查询库存和在线购买

优势和特点

  • 全双工和半双工选择 
  • 隔离式和非隔离式RS-485 
  • 高达16 MBPS传输 
  • 使用板载旋转式编码器进行多节点连接 

电路功能与优势

TIA/EIA-485-A是电信业使用最广泛的传输线路标准,描述了RS-485接口的物理层,通常与Profibus、Interbus、Modbus或BACnet等更高层协议配套使用。应用包括:过程控制网络、工业自动化、远程终端、楼宇自动化(例如,暖通空调(HVAC))、安保系统、电机控制和运动控制。通过RS-485接口,能够在相对较长的距离(比如1 km)内实现稳定的数据传输。

图1所示的电路是通用RS-485通信平台,同时实施隔离和非隔离RS-485设计。非隔离电路提升了RS-485规范中-7V至+12V共模电压范围到±25V的扩展共模范围,并且在许多应用中无需进行隔离,如所有节点均以相同电力线和接地线供电并将其作为参考的情况。

但是,对于在远程节点之间需要稳定通信(如楼宇间通信)的大规模系统,隔离接口允许控制器接地和RS-485信号之间的电压高达500 V。消除远程网络中的共模效应需要节点或中继器相互隔离,而经过UL1577认证的隔离型收发器可对控制器接地和RS-485信号之间高达5000 V的电压进行保护和绝缘(按照UL1577,为1分钟耐压)。

根据应用,电路可配置为在全双工和半双工工作状态。每个连接的端接均可断开或进行电阻端接,这使得客户可以在总线线路中轻松添加或删除节点。此外,还可配置端接电阻以支持标准RS-485电缆或CAT5以太网电缆。板载电源或总线电力线可对器件进行供电。

电路可用于使用板载地址选择器的点到点系统或多点系统。每个电路可设置为主器件或从器件,具体取决于使用它的特定应用和网络。与ADALM-UARTJTAG兼容的板载10引脚连接器允许主器件通过USB虚拟COM端口充当主机计算机和RS-485总线之间的网关。

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
图1. 隔离和非隔离RS-485收发器简化原理图

电路描述

RS-485总线标准

RS-485总线是工业应用中最常用的物理层标准之一,这些应用需要支持多点通信链路和在长达1200 m的距离内进行远程数据传输的本地网络。对于长达12 m的电缆,可实现10 Mpbs的数据速率,在1200 m时,数据速率下降至100 kbps,如图2所示。

Cable Length vs. Data Rate
图2. 电缆长度和数据速率

 

表1显示RS-485总线标准的部分规格,以及ADM2682E和LTC2865提供的改进规格。

有关各收发器器件的完整详情,请参阅相应的数据手册。ADM2682E和LTC2865的扩展规格提高了名义上符合标准要求但偶尔会出现超出规定要求状况的系统的稳健性。例如,工厂的两个设备柜可能同时接地,且接地层之间有几伏交流电。但是,一个机柜遭受ESD冲击可能会暂时将其共模电压驱动到20 V。LTC2865可在此类事件下工作,但刚刚符合标准的收发器可能会造成数据丢失或完全失灵。

ADM2682E极大地扩展了共模容差,允许25 kV/μs的瞬变抗扰度,以及器件之间高达5000 V的电位差(按照UL1577,为1分钟耐压)。有关安全和法规认证的详情,请参考ADM2682E数据手册。

表1. RS-485总线标准规格
规范 标准 ADM2682E LTC2865
数据速率 10 Mbps 16 Mbps 20 Mbps
驱动器输出施加电压范围 −7 V 至 +12 V −9 V 至 +14 V, 隔离 −60 V 至 +60 V
接收器输入电压范围 −7 V 至 12 V −9 V 至 +14 V,隔离 −60 V 至 +60 V
接收器输入灵敏度 ± 200 mV −200 至 −30 mV ±200 mV
电缆长度 最长1200 m 最长1200 m 最长1200 m
接收器输入电阻 ≥12 kΩ 96 kΩ 112 kΩ
驱动器和接收器数量 32 个驱动器 256 个驱动器和接收器 256 个驱动器和接收器

32 个接收器

 

在EVAL-CN0416-ARDZ上集成隔离和非隔离收发器有助于确定实际要求和终端应用的实施。

电路有四个板载以太网插孔,一对用于隔离通信,一对用于非隔离通信。以太网电缆并非用于RS-485应用,且阻抗为100 Ω,而不是RS-485的120 Ω,但使用广泛的通用CAT5和CAT6电缆为在开发过程中构建原型系统提供了便利。此外,每对以太网端口都有交叉引脚配置,因此可以对多节点系统使用直通以太网电缆。提供了与RS-485信号的连接点,从而方便使用其他连接器,或直接连接至应用的RS-485电缆。


RS-485总线节点容量

ADM2682E和LTC2865均具有最低96 kΩ的1/8单位负载,从而允许单个总线系统中拥有多达256个节点。(RS-485标准指定接收器输入阻抗为12 kΩ,以及最多32个节点。)


端接

通用端接指南用于端接传输信号的线路,且信号上升/下降时间不到电缆传输延迟的四倍。标准CAT5电缆的传输延迟为4.8 ns/m至5.3 ns/m。ADM2682E和LTC2865的最大上升/下降时间为15 ns。因此,对于长度大于0.78 m的线路,建议使用端接。最佳做法是,正确端接所有RS-485系统。

Termination Selection Switches
图3. 端接选择开关

 

图3中所示的电路可将RS-485线路端接配置为差分电阻,或通过S7保持开路用于隔离通信,并通过S6保持开路用于非隔离通信。全双工RS-485标准要求在主节点和最远的从节点上进行端接。

对于半双工连接,对传输电缆的两端进行端接。端接电阻的值应等于电缆的特性阻抗。CAT5电缆的特性阻抗为100 Ω。默认情况下,电路使用100 Ω端接电阻,但可通过焊接链路配置为使用标准RS-485端接电阻,即120 Ω。表2显示开路和端接RS-485通信的优缺点。

表2. 端接的优缺点
端接 优点 缺点
开路或无端接 简单、功耗低 用于缓慢和短程通信
并联电阻 支持远程和快速通信 功耗高

 

半双工操作

Half- or Full-Duplex Selection Switches
图4. 半双工或全双工选择开关

 

图4中所示的电路可设置为在半双工模式中操作,分别通过开关S5和开关S4进行隔离和非隔离通信。驱动器同相输出与接收器的同相输入短路,而驱动器的反相输出与接收器的反相输入短路。此配置支持2线RS-485网络,但总线一次只能支持一个方向的数据传输。要确保一次仅使能一个驱动器发送数据,需要驱动器和接收器使能引脚。图5显示三从节点半双工隔离RS-485通信的连接设置。从节点通过类似以太网插孔连接。例如,从节点A的P5口使用直通CAT5电缆连接到从节点B的P5口。主节点通过相对的以太网插孔连接到从节点。例如从节点A的P5口使用直通CAT5电缆连接到主节点的P4口。

Three Node Half-Duplex Switch Settings and Connection Diagram
图5. 使用ADM2682E隔离RS-485通信的三节点半双工开关设置和连接图

 

表3. 图5的节点和开关设置
节点类型
开关设置
带端接的主节点

S4 = 半双工,S5 = 半双工
S6 = 端接,S7 = 端接
带开路端接的从节点

S4 = 半双工,S5 = 半双工
S6 = 开路,S7 = 开路
带端接的终端从节点

S4 = 半双工,S5 = 半双工
S6 = 端接,S7 = 端接

 

全双工操作

图5中所示的电路可设置为在全双工模式中操作,分别通过S5和S4进行隔离和非隔离通信。在全双工模式中,电路分别使用所有接收器输入和驱动器输出。这支持4线RS-485网络,可在主节点和从节点之间适应双向同时数据传输。图6显示三从节点全双工非隔离RS-485通信的连接设置。使用直通以太网电缆时,从节点通过类似的以太网插孔连接。例如,从节点A的P6口使用直通CAT5电缆连接到从节点B的P24口。主节点通过相对的以太网插孔连接到从节点。例如,从节点A的P6口使用直通CAT5电缆连接到主节点的P24口。

图6. 使用LTC2865的三节点全双工开关设置和连接图

 

表4. 图6的节点类型和开关设置
节点类型 开关设置
带端接的主节点

S4 = 全双工,S5 = 全双工
S6 = 端接,S7 = 端接
带开路端接的从节点

S4 = 全双工,S5 = 全双工
S6 = 开路,S7 = 开路
带端接的终端从节点

S4 = 全双工,S5 = 全双工
S6 = 端接,S7 = 端接

 

真故障保护接收器输入

在多节点系统中,当所有节点处于接收模式时,总线处于空闲状态。在总线空闲状态时,差分输入电压为0 V。上一代RS-485接收器需要外部故障保护端接和偏置来防止总线空闲状态生成错误数据。ADM2682E和LTC2865均可容许总线空闲状态,无需外部电路。

ADM2682E具有真故障保护接收器输入,且差分输入阈值电压为−200 mV至−30 mV。因此,0 V差分输入电压作为确定的逻辑电平接收,并可避免随机错误数据输入或影响系统。

当器件需要调节输入阈值电压时,调节会导致接收器输出的占空比不对称,这在低输入信号电平和缓慢输入边沿速率时恶化。LTC2865具有完全故障安全操作,无需调节输入阈值电压。LTC2865不调节输入阈值电压,而是使用内部窗口比较器来确定输入电压是否掉落在正负阈值之间。如果这种故障安全状况持续超过3 μs,故障安全状况就会置位,信号强制为高电平状态。


信号和电源隔离

CN-0416电路可通过开关S2配置,使用ADM2682E进行隔离通信或使用LTC2865进行非隔离通信。

使用直通以太网电缆将隔离以太网插孔连接到两个从节点之间的非隔离以太网插孔时,将P4连接到P24,并将P5连接到P6。相反,在相同情况下在主节点和从节点之间连接时,将P4连接到P6,将P5连接到P24。使用相同电气系统为所有节点供电时,将其全部连接到同一接地可以减少在不同地电位节点之间流动的接地电流产生的噪声。对于单接地配置,非隔离RS-485通信最适合。

当不同节点由不同电气系统供电时,特别是当它们位于不同建筑物时,可能会增加接地阻抗,而这反过来又会增加节点间接地电流的可能性。对于潜在的接地电流情况,需要隔离RS-485通信。ADM2682E使用ADI公司iCoupler®数据通道实现了5 kV rms信号隔离。 ADM2682E还利用ADI公司isoPower®集成隔离式DC-DC转换器实现了5 kV rms电源隔离。

常见变化

以太网端口中存在的RS-485线路是驱动器和接收器反相和同相输入,以及电力线和接地线。替代设计使用常规螺丝端子,便于对标准RS-485电缆进行布线,还包括一个用于屏蔽的连接。

EVAL-CN0416-ARDZ板的连接器与ADALM-UARTJTAG编程板兼容,可轻松与PC连接。此外,USB转串行转换器可选择提供3.3 V电源输出,从而满足ADM2682E和LTC2865的电流要求,而无需ADP7102低压差稳压器。也可移除板载六角开关以减少成本和通用输入/输出(GPIO)数量,改用全软件实施进行节点寻址。

电路评估与测试

CN-0416有两类电路评估或测试设置,一类用于直接通信,一类用于多节点网络。直接通信设置是终端节点到终端节点、全双工连接。多节点网络在一个主节点和多个从节点之间进行主/从通信。

这两种设置均使用EVAL-CN0416-ARDZ电路评估板、ADALM-UARTJTAG编程板和EVAL-ADICUP3029。发送和显示测试消息需要串行终端软件。建议使用Tera Term等串行终端软件,这种软件可在插入或拔出器件后自动重新连接。


设备要求

  • 具有USB端口和Windows 7(32位)或更高版本的PC
  • EVAL-CN0416-ARDZ 电路评估板
  • ADALM-UARTJTAG 板
  • 直通RJ45 CAT5/CAT5E电缆
  • USB转micro-USB电缆
  • EVAL-ADICUP3029及其相应电源适配器(加载有CN-0416多节点全双工示例代码)


开始使用

EVAL-CN0416-ARDZ的详细用户指南可在ADI公司WiKi上获得。关于硬件和软件操作的所有方面,都可以参阅本用户指南。

对所有测试设置上电之前,将EVAL-CN0416-ARDZ中的板载开关设置为与测试设置对应的通信设置。


直接通信测试设置和功能框图

将每个EVAL-CN0416-ARDZ板的板载开关设置为具有端接的全双工开关。用户可选择使用隔离或非隔离通信。

要设置图7中所示的连接图,请按以下步骤操作:

  1. 通过P11跳线头将两个EVAL-CN0416-ARDZ板连接到两个ADALM-UARTJTAG板。
  2. 使用直通CAT5电缆将两个EVAL-CN0416-ARDZ板连接在一起。
    1.  对于隔离通信,将一个板的P4连接到另一个板的P5,反之亦然。图7显示了隔离通信的设置连接。
    2. 对于非隔离通信,将一个板的P6连接到另一个板的P24,反之亦然。
  3. 使用USB转microUSB电缆将两个ADALM-UARTJTAG编程板连接到PC。
    1. 确保识别两个ADALM-UARTJTAG板所使用的正确的虚拟COM端口。
    2. 在PC上,通过串行终端连接,连接到第一个EVAL-CN0416-ARDZ。确保正确设置波特率和COM端口。
    3. 在PC上,通过第二个串行终端连接,连接到第二个EVAL-CN0416-ARDZ。确保正确设置波特率和COM端口。
  4. 两个串行终端现在通过RS-485通信连接在一起。

一个终端发送的任何消息都将被另一个终端接收。两个串行终端之间的消息可同时发送和接收。

Isolated Full-Duplex RS-485 Connection Diagram for Direct Communications
图7. 用于直接通信的隔离全双工RS-485连接图

 

多节点网络测试设置和功能框图

图8显示了同时使用隔离和非隔离RS-485收发器的多节点网络设置,且两个不同的从节点由EVAL-ADICUP3029连接。如图8所示,设置每个EVAL-CN0416-ARDZ板的板载开关。将每个板的十六进制选择开关设置为唯一地址值。

要设置图8中所示的网络,请按以下步骤操作:

  1. 将主节点的P11 10引脚连接器连接到ADALM-UARTJTAG。
  2. 使用直通以太网电缆连接所指示端口中的EVAL-CN0416-ARDZ板(如图8所示)。
  3. 使用USB转microUSB电缆将ADALM-UARTJTAG连接到PC。
  4. 识别ADALM-UARTJTAG所使用的正确虚拟COM端口。
  5. 打开串行终端软件,以wiki用户指南中规定的波特率连接到串行端口。
  6. 选择一个从节点,以通过发送其十六进制地址(0至9和A至F)进行通信。
  7. 主节点发送的任何小写字母均由从节点使用凯撒密码进行加密,并同时发送回主节点。

Combination of Isolated and Nonisolated Full-Duplex RS-485 Connection Diagram
图8. 用于多节点网络的隔离和非隔离全双工RS-485组合连接图

 

电源配置

当连接到ADALM-UARTJTAG或EVAL-ADICUP3029时,EVAL-CN0416-ARDZ评估板将接收必要的电压以驱动电路。

样片申请及购买

样片

产品

描述

可提供样片的
产品型号

ADP7102 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO

ADP7102ACPZ-1.5-R7

ADP7102ACPZ-1.8-R7

ADP7102ACPZ-2.5-R7

ADP7102ACPZ-3.0-R7

ADP7102ACPZ-3.3-R7

ADP7102ACPZ-5.0-R7

ADP7102ACPZ-9.0-R7

ADP7102ACPZ-R7

ADP7102ARDZ-1.5-R7

ADP7102ARDZ-1.8-R7

ADP7102ARDZ-2.5-R7

ADP7102ARDZ-3.0-R7

ADP7102ARDZ-3.3-R7

ADP7102ARDZ-5.0-R7

ADP7102ARDZ-9.0-R7

ADP7102ARDZ-R7

ADM2682E 16 Mbps、5 kV rms信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV ESD保护

ADM2682EBRIZ

LTC2865 具 ±60V 故障保护功能的 3V 至 5.5V RS485 / RS422 收发器

LTC2865CDE#PBF

LTC2865CMSE#PBF

LTC2865HDE#PBF

LTC2865HMSE#PBF

LTC2865IDE#PBF

LTC2865IMSE#PBF

电脑端提供购买功能
购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。