概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EVAL-CN0349-PMDZ ($45.00) Fully Isolated Conductivity Measurement Data Acquisition System
- EVAL-SDP-CB1Z ($99.00) Eval Control Board
- SDP-PMD-IB1Z ($55.00) PMOD to SDP Interposer Board
驱动/参考代码
软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。
AD5933 IIO Impedance Converter and Network Analyzer Linux Driver
优势和特点
- 电导率测量精度达1%
- 小型PCB
- 完全隔离
文档
用户手册 (1)
电路描述
AD5934是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成一个可编程直接数字频率合成器(DDS)和一个12位、250 kSPS模数转换器(ADC)。可调频率发生器产生已知频率来激励外部复阻抗。片上DAC监控未知阻抗的电压和电流。 AD5933 是与1 MSPS ADC类似的器件。片上数字信号处理器(DSP)引擎计算离散傅里叶变换(DFT)。DFT算法在每个输出频率返回一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。
选择AD8606运算放大器的原因是该器件具有低失调电压(最大值65 μV)、低偏置电流(最大值1 pA)和低噪声(最大值12 nV/√Hz)等特性。
ADG715 是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)、8通道单刀单掷开关,通过双线串行接口控制,该接口可兼容I2C接口标准。该器件的功耗较低,具有2.7 V至5.5 V的低工作电源范围和低导通电阻(通常为2.5 Ω),采用小型24引脚TSSOP封装,因而成为诸多应用的理想之选。
ADuM5000是一款隔离式DC/DC转换器,具有3.3 V或5 V输出,基于ADI公司的isoPower®技术,采用16引脚SOIC封装。
ADuM1250是一款支持热插拔的数字隔离器,提供非闩锁双向通信通道,且与I2C接口兼容,基于ADI公司的iCoupler芯片级变压器技术,采用8引脚SOIC封装。
电导率理论
材料或液体的电阻率ρ定义为:当立方体形状的材料反面完全导电接触时,该材料的电阻。其他形状材料的电阻可按以下方式计算:
R = ρL/A
其中:
L是接触距离。
A是接触面积。
电阻率的测量单位为Ω cm。当接触1 cm × 1 cm × 1 cm立方体的反面时,1 Ω cm材料的电阻为1 Ω。
电导是电阻的倒数,电导率是电阻率的倒数。
所有水溶液都在一定程度上导电。溶液导电能力的测量指标称为电导,它是电阻的倒数。电导的测量单位为西门子(缩写为“S”)。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高电导并降低电阻。电阻率表示为Ω cm,电导率表示为S/cm、mS/cm或μS/cm。
在此电路笔记中,我们使用Y作为电导率的通用符号,测量单位为S/cm、mS/cm或μS/cm。但在很多情况下,为了方便起见,我们会省略距离项,电导率仅表示为S、mS或μS。
电导率系统通过连接到沉浸在溶液中传感器的电子元件来测量电导。分析仪电路对传感器施加交流电压,并测量产生的电流大小,电流与电导率相关。由于电导率具有很大温度系数(最高达到4%/°C),因此电路中集成了必需的温度传感器,用于将读数调整为标准温度,通常为25°C (77°F)。对溶液进行测量时,必须考虑水本身的电导率的温度系数。为了精确地补偿温度,必须使用第二个温度传感器和补偿网络。
电导率传感器
接触型传感器通常包括相互绝缘的两个电极。电极通常为316型不锈钢、钛钯合金或石墨,具有特定的大小和间距,以提供已知的电导池常数。从理论上说,1.0/cm的电导池常数表示两个电极,每个电极面积为1平方厘米,间距为1厘米。对于特定的工作范围,电导池常数必须与分析仪相匹配。例如,如果在电导率为1 μS/cm的纯水中使用电导池常数为1.0/cm的传感器,则电导池的电阻为1 MΩ。相反,相同电导池在海水中的电阻为30 Ω,由于电阻比过大,普通仪器很难在仅有一个电导池常数情况下精确测量此类极端情况。
对1 μS/cm溶液进行测量时,电导池配置了很大的电极,相距很小的间距。例如,对于电导池常数为0.01/cm的电导池,结果是电导池电阻大约为10,000 Ω,可以非常精确地测量。因此,对于超纯水和高电导率海水,使用具有不同电导池常数的电导池,测量仪表可在相同的电导池电阻范围内工作。
温度补偿
电导率测量系统精度只有经过温度补偿才能达到最佳。由于常见溶液温度系数在1%/°C至3%/°C或更高值之间变化,因此必须使用带有可调温度补偿的测量仪器。溶液温度系数在某种程度上是非线性的,通常还随着实际电导率变化。因此,在实际测量温度下进行校准可以达到最佳精度。
图1显示的电路可实现精确的电导率测量,从较低的μS到几百mS的范围,它还优化了 AD5934 在很大导纳范围内的整体精度。此外还集成了使用Pt100电阻温度检测器(RTD)的温度测量功能。该电路可以使用8引脚IMOD(I2C接口)连接器来连接到微处理器评估板,以实现快速原型开发(Digilent Pmod™规格)。
该电路主要由四个模块组成。第一个模块是阻抗到数字转换器,包含:AD5934(U3)阻抗转换器;用于将交流信号偏置至VDD/2的跟随器( AD8606的一半,U2A);使用AD8606的另一半的电流电压转换器配置U2B。有关AD5934工作的详细信息参见 电路笔记CN-0217 和AD5934数据手册。
第二个模块是可编程电阻反馈(R6、R8、R9)和校准电路(R3、R4、R7)以及8通道单刀单掷开关 ADG715 (U1)。它通过I2C串行接口控制ADG715,以实现测量范围和校准程序。
第三个模块是ADuM1250(U5)热插拔数字隔离器,用于将串行数据从AD5934(U3)传输到IMOD CON (J2)。第四个模块是ADuM5000(U4),它是隔离式DC-DC转换器,具有3.3 V的输出电压,为电路提供电源。
但是,第三个模块和第四个模块是可选的,它们提供电路和微处理器评估板之间的电流隔离。除非必须隔离,否则这两个模块不是必需的。
该电路使用CON1 (J1)连接器连接到带有内置Pt100 RTD温度传感器的电导池。
利用一个稳定的低抖动FXO-HC536R-1 (U6)石英晶体振荡器,将施加于MCLK引脚的时钟频率设置为1 MHz。此隔离器让AD5934能够激励频率为2 kHz的电导池,非常适合电导率测量。
电路设计
图2显示了电路中使用的电导率和温度测量的优化信号链。AD5934具有四个可编程输出电压范围。每个范围都有对应的输出阻抗。例如,1.98 V p-p输出电压的输出阻抗一般为200 Ω(参见AD5934数据手册)。输出阻抗会影响阻抗测量精度,在低ohm范围内尤为突出。在信号链内的简易缓冲器可防止输出阻抗影响未知的阻抗测量。应选择低输出阻抗放大器,保证足够的带宽来适应AD5934的激励频率。针对 AD8605/ AD8606/ AD8608 系列的CMOS运算放大器,能够实现的低输出阻抗示例如图2所示。在增益为1时,此放大器的输出阻抗小于1 Ω(最高100 kHz),这是AD5934的最高工作范围。
图2.电导率和温度测量的优化信号链
AD5934中的四个可编程输出电压范围具有四个关联的偏置电压(参见AD5934数据手册)。例如,1.98 V p-p激励电压需要1.48 V的偏置。但是,AD5934的电流电压(I-V)接收级设置为固定偏压VDD/2。因此,对于3.3 V电源,发射偏压为1.48 V,而接收偏压为3.3 V/2 = 1.65 V。此电位差会引起测试溶液YX极化,并可导致电导率测量不准确。一种解决方案是添加一个在低Hz范围内具有转折频率的简单高通滤波器(参见电路笔记CN-0217)。消除发射级的直流偏置,并将交流信号重新偏置至VDD/2,在整个信号链中保持直流电平恒定。R1和R5(10 kΩ)两者均使用精度0.1%的电阻作为偏置电阻以减少误差。
AD5934的I-V放大级还可能轻微增加信号链的误差。I-V转换级易受放大器的偏置电流、失调电压和共模抑制比(CMRR)影响。通过选择适当的外部分立放大器(U2B)来执行I-V转换,可以提高精度。选择AD8606的原因是该器件具有低失调电压(最大值65 μV)、低偏置电流(最大值1 pA)、高CMRR(通常为95 dB)、低噪声(最大值12 nV/√Hz)等特性。该内部放大器随后可配置成一个简单的反相增益级。如 AN-1252 应用笔记中所述,RFB仍根据系统的整体增益来选择。I-V转换器的输入和输出必须精确偏置为VDD/2。R12和R13(10 kΩ)两者均使用精度0.1%的电阻作为偏置电阻。
精度很大程度上取决于未知阻抗范围(电导率范围)相对于校准电阻RCAL的大小幅度(参见电路笔记CN-0217和应用笔记AN-1252)。选择接近未知阻抗的RCAL可实现更精确的测量,即以RCAL为中心的未知阻抗范围越小,测量精度越高。因此,对于较大的未知阻抗范围,可在各种RCAL电阻之间切换,如图2中所示。在RCAL增益系数计算期间可通过校准消除开关的导通电阻(RON)误差。使用不同反馈电阻(RFB)值(见图2)可优化ADC所获得信号动态范围。
为了改进图1中所示的大范围电导的精度,使用三个校准电阻RCAL(100 Ω、1 kΩ和10 kΩ)、两个反馈电阻RFB(100 Ω和10 kΩ),由软件和 ADG715 八通道开关控制。电路设置为在两个范围内运行:
- 低范围:μS至mS,RFB = 1 kΩ,RCAL = 1 kΩ 和 10 kΩ
- 高范围:mS 至S, RFB = 100 Ω,RCAL = 100 Ω 和 1 kΩ
CN-0349 评估软件 允许电路在三种模式下工作。在模式1(图2中开关的位置1)中,低范围和高范围的校准程序都是自动执行的。在模式2(图2中开关的位置2)中,溶液的温度测量使用外部Pt100 RTD温度传感器自动执行。在模式3(图2中开关的位置3)中,测量溶液的实际电导率。
校准程序
对于图1显示的电路,校准程序使用三个精密电阻RCAL(R3 =100 Ω、R4 = 1 kΩ和R7 = 10 kΩ)进行三点校准,最大程度地减小失调和增益误差,在每个范围内使系统线性化。对于每个范围,校准程序在输入范围的开头和末尾执行,使用两个参考信号(校准电阻)YL和YH,如图3所示。参考信号的值预加载在微控制器的存储器中,也可以通过键盘输入。
对于低范围校准点,参考信号是YL(例如,YL= 1/R7 =1/10000 Ω = 0.1 mS)。当参考信号YL连接时,将获取与参考信号YL相对应的代码NL(幅值ML)。同样,对于高范围校准点,参考是信号YH(例如,YH= 1/R4 = 1/1000 Ω = 1 mS)。当参考信号YH连接时,将获取与参考信号YH相对应的代码NH(幅值MH)。
图3.电导率测量的两点校准
然后按照公式1计算增益系数(GF)

系统的失调(NOS)可通过参考图3确定,并按照公式2计算。

在测量模式中,未知输入信号(YX)在代码(NX)中转换,并按照公式3计算。

对于高范围,程序是相同的,但参考信号如下:YL = 1/R4 = 1/1000 Ω = 1 mS,YH = 1/R3 = 1/100 Ω = 10 mS。
为了在低电导范围(高电阻)内实现更宽的测量范围,我们使用 AD5934的2 V p-p激励输出电压。为了在高电导范围(低电阻)内扩大测量范围,在保持2 V p-p激励输出电压的同时,还串行连接了一个精密电阻R2 = 100 Ω,具有未知电导YX。可以使用其他输出电压范围来优化高电导范围(低电阻)内的ADC动态范围,如 电路笔记CN-0217 和 应用笔记 AN-1252中所示。
测试数据结果
使用图1中的校准值和反馈电阻,按照“电路设计”部分和“校准程序”部分中所述,我们进行了一系列试验。
表1、表2和表3显示了低范围模式和高范围模式下的结果。表4、表5和表6显示了每个范围的相对误差和相应读数。具有0.1%或0.2%容差的精密非感性电阻定义了输入(未知电导YX)。表中使用的符号定义如下:
- RX:参考电阻
- YX:计算的参考电导率
- YR:测量的电导率(读数)
- RR:测量的电阻(读数)
- RR:校正的电阻 = RR – RR (对于 RX = 0)
图4.低范围内(从25 μS到2.5 mS)的相对误差
表1.从25 μS 至2.5 mS 的低范围测量数据, RFB = 1 kΩ,RCAL1 = 1 kΩ,RCAL2 = 10 kΩ
RX(Ω) | YX(mS/cm) | YR(mS/cm) | RR(Ω) | 范围误差百分比 | 读数误差百分比 |
400 | 2.5000 | 2.49600 | 400.6 | -0.1600 | -0.160 |
549 | 1.8215 | 1.82240 | 548.7 | +0.0363 | +0.050 |
649 | 1.5408 | 1.54100 | 648.9 | +0.0067 | +0.011 |
820 | 1.2195 | 1.21900 | 820.3 | -0.0205 | -0.042 |
1000 | 1.0000 | 0.99960 | 1000.4 | -0.0160 | -0.040 |
1300 | 0.7692 | 0.76860 | 1301.1 | -0.0252 | -0.082 |
2210 | 0.4525 | 0.45220 | 2211.4 | -0.0115 | -0.064 |
4700 | 0.2128 | 0.21240 | 4708.1 | -0.0146 | -0.172 |
6120 | 0.1634 | 0.16380 | 6105.0 | +0.0161 | +0.246 |
9090 | 0.1100 | 0.10950 | 9132.4 | -0.0204 | -0.465 |
10100 | 0.0990 | 0.09905 | 10095.9 | +0.0016 | +0.040 |
20300 | 0.0493 | 0.04908 | 20374.9 | -0.0072 | -0.368 |
29800 | 0.0336 | 0.03371 | 29664.8 | +0.0061 | +0.456 |
39700 | 0.0252 | 0.02508 | 39872.4 | -0.0044 | -0.432 |
高范围电导率测量
表2显示了高范围测量的结果,图5显示了范围的相对误差百分比以及读数的相对误差百分比。在从0.2 mS到200 mS的高范围中,读数的误差百分比不超过3%。
图5.高范围内(从0.2 mS到200 mS)的相对误差
软件 (CN-0349 评估软件) 可以进行此校正。校正之后,从0.2 mS到200 mS范围的误差百分比小于1%(参见图6)。
图6.从0.2 mS至200 m的高范围内的测量相对误差,校正电阻失调(0.1903 Ω)之后
表3显示了表2的结果,0.1903 Ω的电阻失调已校正。RR列在表3中已经校正,通过从表2中的RR列减去0.1903 Ω得出。
表2.从0.2 mS至200 mS的高范围测量数据,RFB = 100 Ω,RCAL1 = 100 Ω,RCAL2 = 1 kΩ
RX(Ω) | YX(mS/cm) | YR(mS/cm) | RR(Ω) | 范围误差百分比 | 读数误差百分比 |
0 | ∞ | 5255 | 0.1903 | 不适用 | 不适用 |
1 | 1000.0000 | 809.4 | 1.2355 | -95.3000 | -19.06 |
5 | 200.0000 | 193.9 | 5.1573 | -3.0500 | -3.05 |
10 | 100.0000 | 99.1 | 10.09 | -0.4500 | -0.90 |
20 | 50.0000 | 49.99 | 20.00 | -0.0050 | -0.02 |
50 | 20.0000 | 20.1 | 49.75 | +0.0500 | +0.50 |
100 | 10.0000 | 9.99 | 100.10 | -0.0050 | -0.10 |
200 | 5.0000 | 5.004 | 199.84 | +0.0020 | +0.08 |
500 | 2.0000 | 2.004 | 499.00 | +0.0020 | +0.20 |
1000 | 1.0000 | 1.001 | 999.00 | +0.0005 | +0.10 |
1300 | 0.7692 | 0.7681 | 1301.91 | -0.0006 | -0.15 |
2210 | 0.4525 | 0.4533 | 2206.04 | +0.0004 | +0.18 |
4700 | 0.2128 | 0.2116 | 4725.90 | -0.0006 | -0.55 |
6120 | 0.1634 | 0.1641 | 6093.85 | +0.0004 | +0.43 |
表3.从0.2 mS至200 mS 的高范围,电阻失调(0.1903 Ω)已校正,RFB = 100 Ω,RCAL1 = 100 Ω,RCAL2 = 1 kΩ
RX(Ω) | YX(mS/cm) | YR(mS/cm) | RR(Ω) | RR(Ω)已校正 | 范围误差百分比 | 读数误差百分比 |
0 | ∞ | 5255 | 0.1903 | 0 | 不适用 | 不适用 |
1 | 1000.0000 | 809.4 | 1.2355 | 1.045 | -95.3000 | -19.06 |
5 | 200.0000 | 193.9 | 5.1573 | 4.967 | -3.0500 | -3.05 |
10 | 100.0000 | 99.1 | 10.09 | 9.901 | -0.4500 | -0.90 |
20 | 50.0000 | 49.99 | 20.00 | 19.81 | -0.0050 | -0.02 |
50 | 20.0000 | 20.1 | 49.75 | 49.56 | +0.0500 | +0.50 |
100 | 10.0000 | 9.99 | 100.10 | 99.91 | -0.0050 | -0.10 |
200 | 5.0000 | 5.004 | 199.84 | 199.65 | +0.0020 | +0.08 |
500 | 2.0000 | 2.004 | 499.00 | 498.81 | +0.0020 | +0.20 |
1000 | 1.0000 | 1.001 | 999.00 | 998.81 | +0.0005 | +0.10 |
1300 | 0.7692 | 0.7681 | 1301.91 | 1301.72 | -0.0006 | -0.15 |
2210 | 0.4525 | 0.4533 | 2206.04 | 2205.85 | +0.0004 | +0.18 |
4700 | 0.2128 | 0.2116 | 4725.90 | 4725.71 | -0.0006 | -0.55 |
6120 | 0.1634 | 0.1641 | 6093.85 | 6093.65 | +0.0004 | +0.43 |
表4.标准氯化钾(KCl)溶液的电导率测量结果,使用图1中显示的电路
测量 | 标准电导池电导率 | 单位 | |||||
标准KCl溶液(电导率值) | 0.1469 | 0.2916 | 0.7182 | 1.408 | 12.85 | 111.3 | mS/cm |
电导率读数 | 0.1471 | 0.2923 | 0.7215 | 1.415 | 12.93 | 109.8 | mS/cm |
读数误差 | 0.14 | 0.22 | 0.46 | 0.5 | 0.62 | 1.35 | % |
使用电导池的电导率测量
表4显示对以下六种0.1%精度标准KCl溶液进行的电导率测量结果:0.1469 mS/cm、0.2916 mS/cm、0.7182 mS/cm、1.408 mS/cm、12.85 mS/cm和111.3 mS/cm。
使用的电导池是Sensorex CS200TC-PT1,其电导池常数等于1/cm,带有内置的Pt100 RTD温度传感器。
标准KCl溶液在专门的保加利亚实验室中配制,用作数据点来检查系统。当电导池的电导池常数未知时,也可以使用标准溶液作为校准点,而不是使用校准电阻。
有关电导率测量和标准溶液的更多信息,请参阅Shreiner,R.H和Pratt, K.W的《电解电导率的主要标准和标准参考材料》(2004),NIST特别出版物260-142。
PCB布局考虑
在任何注重精度的电路中,必须仔细考虑电路板上的电源和接地回路布局。PCB必须尽可能隔离数字部分和模拟部分。该系统的PCB采用简单的双层板堆叠而成,但采用4层板可以得到更好的电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI)性能。有关布局和接地的详细论述,请参见 MT-031 指南; 有关去耦技术的更多信息,请参见 MT-101 指南 。采用10 μF和0.1 μF电容对AD8606电源去耦,以适当抑制噪声并减小纹波。这些电容应尽可能靠近相应器件,0.1 μF电容应具有低有效串联电阻(ESR)值。对于所有高频去耦,建议使用陶瓷电容。电源走线必须尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的毛刺效应。ADuM5000和ADuM1250 iso Power器件要求在输入和输出电源引脚上进行电源旁路。请注意,低ESR旁路电容必须尽可能靠近芯片焊盘。需要并联至少两个电容,以抑制噪声并减少纹波。对于VDD1和VISO,推荐的电容值是0.1 μF和10 μF,它们适用于ADuM5000和ADuM1250。较小的电容必须具有低ESR,例如陶瓷电容。低ESR电容末端到输入电源引脚的走线总长不得超过2 mm。如果旁路电容的走线长度超过2 mm,可能会破坏数据。
更多信息参见ADuM5000数据手册和ADuM1250数据手册。
有关完整文档包,包括原理图、电路板布局和物料清单(BOM),请参考 www.analog.com/CN0349-DesignSupport。
设置和编程
EVAL-CN0349-PMDZ 使用 CN-0349 评估软件 执行校准程序,并从电导池采集数据。图7显示了软件的校准窗口。单击“Calibrate”可初始化校准程序。该软件通过控制ADG715八通道开关,自动执行三点校准程序。为了正确执行校准程序,必须在三个校准电阻指标中填写正确的值。在自动校准程序中,软件在三个校准点进行测量,并将校准系数(增益系数G和系统失调NOS)存储在软件存储器中,如“校准程序”部分中所述。针对两个测量范围,计算两个不同的校准系数,并将其存储在存储器中(G1和G2,NOS1和NOS2)。执行测量时,会根据选定的范围,选择相应的增益系数和系统失调。
图7.CN-0349软件校准窗口
图8显示了该软件的主窗口,其中显示了不同的测量结果。根据选择的范围,可以执行测量,并获取输入阻抗、电导率、温度和补偿电导率温度的值。要正确显示结果,必须正确选择探头校正的数据。
图8.CN-0349评估软件窗口
电导池常数必须与用于测量的常数相同。对于标准电导池,此常数通常在0.01/cm至10/cm之间。
失调指标用于失调校正,用mS/cm表示的失调值来更改测量值。
必须根据测量的溶液来选择温度系数。当此系数的值设置为0%/°C时,则不执行温度补偿。
常见变化
AD5933阻抗转换器类似于AD5934,并将片上集成频率发生器与12位1 MSPS ADC组合在一起。
ADM3260是一款支持热插拔的双通道I2C隔离器,集成了DC-DC转换器,可用于取代ADuM5000和ADuM1250组合。
如果不需要电流隔离,则可将电源和I2C线路直接连接到微处理器。
电路评估与测试
设备要求
需要以下设备:
- 带USB端口的Windows® XP或Windows Vista®(32位)或Windows®7或Windows 8(64位或32位)PC
- EVAL-CN0349-PMDZ 电路评估板
- EVAL-SDP-CB1Z SDP 评估板
- SDP-PMD-IB1Z 转接板
- 6 V电源或壁式电源适配器(EVAL-CFTL-6V-PWRZ)
- CN-0349 评估软件
- 集成Pt100传感器的电导池(例如,Sensorex CS200TC-PT1)
将CN-0349评估软件光盘放入PC,加载评估软件。用户也可从CN-0349评估软件中下载最新版的评估软件。打开“我的电脑”,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开setup.exe。按照屏幕上的提示完成安装。建议将所有软件安装在默认位置。
图9.测试设置功能框图
图10. EVAL-CN0349-PMDZ 评估板照片
功能框图
电路框图见图1,电路原理图见EVAL-CN0349-PMDZ-AltiumDesignerSchematic.pdf文件。此pdf文件在 CN-0349 设计支持包中。测试设置的框图如图 9所示。
设置
要正确进行设置,请执行以下步骤:
- 通过直流管式插孔将 EVAL-CFTL-6V-PWRZ (6 V 直流电源)连接到SDP-PMD-IB1Z转接板。
- 通过120引脚连接器A将SDP-PMD-IB1Z 转接板连接到EVAL-SDP-CB1Z SDP板。
- 过USB电缆将EVAL-SDP-CB1Z SDP板连接到PC。
- 将EVAL-CN0349-PMDZ评估板连接到SDP-PMD-IB1Z转接板。通过CN-0349板附带提供的8引脚接头IMOD连接器电缆(4引脚MTE电缆,Digilent, Inc.)。
通过J1端子板,将电导池连接到EVAL-CN0349-PMDZ评估板。EVAL-CN0349-PMDZ板照片如图10所示。
测试
启动CN-0349评估软件。如果设备管理器中列出了Analog Devices SDP驱动器,软件将能与SDP板通信。一旦USB通信建立,就可以使用SDP板来发送、接收、获取来自EVAL-CN0349-PMDZ板的串行数据。有关如何使用评估软件来进行数据采集的数据、信息和细节,请参阅 CN-0349 软件用户指南。