ADI與Marvell於MWC 2023展示新一代5G大規模MIMO射頻單元平台
2023-03-01 - 中国,台北訊
-
Terri Li
Terri.li@analog.com

Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)與資料基礎設施半導體解決方案領導者 Marvell Technology, Inc. (Nasdaq: MRVL)近日宣佈推出支援開放式無線存取網路(Open RAN)之新一代5G大規模MIMO (mMIMO)參考設計平台。透過將ADI最新的RadioVerse®收發器SoC與 Marvell® OCTEON® 10 Fusion 5G基頻處理器(業界首款5nm 5G數位波束成形解決方案)相結合,大幅提升先進mMIMO射頻單元和支援O-RAN特性產品之上市時間,同時可降低高達40%的能耗,並縮小尺寸、減輕重量。OCTEON 10 Fusion基頻處理器提供彈性的L1建置,並可在RU(射頻單元)和DU(分散式單元)間實現硬體和軟體複用,進而促進未來幾年全球營運業者間的L1分割;RadioVerse SoC則能提供豐富的數位射頻前端功能,包括經現場驗證的DPD(數位預失真)。
O-RAN聯盟主席Alex Jinsung Choi表示:「隨著mMIMO射頻功能日趨複雜,更專業化的晶片解決方案成為必需。ADI和Marvell共同打造的參考設計可實現先進配置,滿足網路營運業者對功率效率和性能的高度期望,有助於促進因應5G mMIMO射頻單元之O-RAN市場發展。」
RadioVerse收發器SoC與OCTEON 10 Fusion處理器之組合支援整個訊號鏈,且具有無與倫比的RU系統效率。ADRV9040 RadioVerse收發器SoC具有許多數位功能,包括能提高功率放大器效率和性能的線性化演算法及降低介面速率的數位通道濾波器。
OCTEON 10 Fusion 5G基頻處理器具備經專門優化的加速器,可高效處理複雜的波束成形演算法。同時,該處理器並具備適用於低PHY基頻的專用處理器,可設定為多種O-RAN分割7.2x配置。
ADI通訊和雲端業務事業部市場、系統及技術副總裁Joe Barry表示:「基礎設施供應商在開發O-RAN mMIMO射頻單元時面臨包括如何取得經優化之半導體元件等諸多挑戰,而該平台的性能和效率則可確保為成熟及新興供應商提供領先業界的技術。」
Marvell處理器業務事業部資深副總裁Will Chu表示:「Marvell非常高興能與ADI合作將mMIMO無線電推向更高層次。Marvell OCTEON 10 Fusion 5G基頻處理器與ADI領先的射頻收發器技術相結合為OEM提供了5G開放式射頻單元參考設計,而能以盡可能低的功率擴展新一代mMIMO波束成形的功能和性能。」
該參考設計支援32路發射和接收天線(32T32R)、工作頻寬為400MHz、暫態頻寬為300MHz,同時可擴展以支援64T64R配置。OCTEON 10 Fusion 5G基頻處理器和RadioVerse SoC充分運用了硬體加速器及業界領先的商用射頻和數位基頻製程節點(分別為16nm和5nm),相較於上一代產品每位元能耗降低達40%。該平台並支援網路節能(NES)模式而能進一步節電。
該平台將於世界行動通訊大會ADI展位(2號展區2B18展位)和Marvell展位(2號展區2F34展位)同步展示。
關於Marvell
為透過資料基礎設施技術實現全球互聯的願景,Marvell正在此基礎上建構非常強大的基礎解決方案,並與客戶緊密合作。25年來,我們備受全球領先科技公司之信賴,因應客戶目前的需求和未來的目標,我們致力提供領先的半導體解決方案,實現全球資料的高速傳輸、儲存、處理及保護。透過持續深度協作與透明化的流程,我們將為未來的企業、雲端、汽車以及營運商市場架構轉型帶來變革——共創更美好未來。
免責聲明:本新聞稿包含聯邦證券法範圍下涉及風險和不確定性的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括但不限於任何可能預測、預估、表明或暗示未來事件、解決方案或成就的陳述。實際事件或結果可能會與本新聞稿中的預期有重大出入。前瞻性聲明僅截止本報告日期。提醒讀者不過度依賴前瞻性聲明,無論是由於出現資訊、未來事件或其他原因,任何人都沒有義務更新或修改任何此類前瞻性聲明。
所有商標和註冊商標均屬各自所有人所有。
關於ADI基金會
ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。
Analog Devices 簡介Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)於現代數位經濟之中心發揮重要作用,憑藉種類豐富之類比與混合訊號、電源管理、RF、數位與感測技術,將現實世界之現象轉化為具行動意義的洞察。ADI為全球12.5萬家客戶提供服務,涵蓋工業、通訊、汽車與消費市場之產品超過7.5萬種。ADI公司總部位於麻塞諸塞州威明頓市。更多資訊請瀏覽: https://www.analog.com。
瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/。
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan