ADI推出首款用於3D景深測量和視覺系統的高解析度模組
2020-06-28 - 中国,台北訊
- 下載產品手冊及申請樣品請瀏覽: https://www.analog.com/en/products/adtf3175
- 透過線上技術支援社群EngineerZone™聯繫工程師和ADI產品專家: http://ez.analog.com
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (ADI)宣佈推出首款用於3D景深測量和視覺系統的高解析度、工業品質、間接飛時測距(iToF)模組。全新ADTF3175模組使攝影機和感測器能以百萬像素解析度感知3D空間,提供精度高達+/-3mm的iToF技術,可廣泛用於工業自動化、物流、醫療健康和擴增實境等機器視覺應用。
ADTF3175為設計人員提供可擴展、經完整設計和校準的景深系統,可整合至3D感測和視覺系統中,無需設計專門的光學元件或解決機電整合挑戰,能透過簡化複雜的感測器設計過程加速上市時間。可靠耐用的高解析度模組專為在各種環境設定中運行而設計,採用了 Lumentum Holdings Inc.先進的三結垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)技術,能夠在各種照明條件下進行檢測。Lumentum Operations LLC為領先的光達(LiDAR)及3D感測應用VCSEL陣列供應商。
Lumentum資深副總裁暨3D感測總經理Téa Williams表示:「我們很榮幸與ADI合作為業界要求嚴苛且高解析度的3D感測應用提供解決方案,我們的合作範圍從擴增實境到機器人、智慧建築和物流系統等工業應用。其10W VCSEL陣列助力ADI實現功能更強的感測和視覺系統,這些系統可以在各類照明條件下運行,進而消除環境障礙,實現更廣泛、更快速的機器視覺部署。」
ADTF3175具有光學元件、鐳射二極體和驅動器的紅外照明源,以及具有透鏡和光學帶通濾波器的接收器路徑。該模組並包含用於校準和韌體儲存的快閃記憶體,以及用於產生本地電源電壓的電源調節器。模組預設多種操作模式並針對長距和短距而優化。
ADI ToF資深總監Tony Zarola表示:「機器視覺需要躍進以在通常充滿惡劣條件和多種干擾的工業環境中更快地感知到更小、更細微的物體。ADTF3175卓越的解析度和精度使視覺和感測系統(包括工業機器人)能夠更佳瞭解其所處空間,並最終提高生產效率,從而承擔起要求更高精度的任務。該模組的推出有助於加快下一代自動化解決方案和關鍵物流系統的部署。」
ADTF3175模組將附帶一個用於實現整個系統的開源參考設計、所有必需的驅動程式及可存取ADI複雜景深處理功能。ADI並提供如何為最終產品取得Class 1人眼安全認證的指導。
價格和封裝
產品 | 每千顆量之單價 | 封裝 |
ADTF3175 模組 | $197 | 42mm x 31mm x 15.1mm模組 |
關於ADI基金會
ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。
Analog Devices 簡介Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)於現代數位經濟之中心發揮重要作用,憑藉種類豐富之類比與混合訊號、電源管理、RF、數位與感測技術,將現實世界之現象轉化為具行動意義的洞察。ADI為全球12.5萬家客戶提供服務,涵蓋工業、通訊、汽車與消費市場之產品超過7.5萬種。ADI公司總部位於麻塞諸塞州威明頓市。更多資訊請瀏覽: https://www.analog.com。
瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/。
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan