ADI精密訊號鏈平台輕鬆實現高精度設計

2020-06-01 - 中国,台北訊


    Accuracy Made Simple with Analog Devices’ Precision Signal Chain Platform

    Analog Devices, Inc. (ADI)推出精密窄頻寬訊號鏈平台,以優化工業和儀器儀錶應用中訊號頻寬範圍在DC至約10 kHz的系統性能。為簡化設計流程,新平台提供一系列具備可客製化解決方案選項的完整訊號鏈,以及一套精選的開發工具,其中包含LTspice®等模擬環境、可深入研究濾波器性能或電源管理的設計工具,以及充分運用ADI數十年經驗及見解建構的訊號鏈評估系統。新平台納入了精密窄頻寬訊號鏈,其特點為具備精密元件和電源管理元件選擇,可優先考慮低頻設計要求,提供卓越的精度、穩定性和解析度。這些穩健、可重複、高品質測量以及驅動解決方案可協助設計人員自信投入設計,並從容因應電源量測設備(SMU)、數位萬用表(DMM)和資料擷取系統等領域中精密儀器儀錶的嚴苛挑戰。


    平台隨附的精密窄頻寬訊號鏈選項示例包含:針對測量和控制的低延遲和高穩定性選項,以及針對電壓驅動的雜訊和穩定性優化選項。高穩定性和低延遲訊號鏈可使終端測量更可靠迅速,確保閉迴路系統設定能以最短的穩定時間重新配置,達到更高效的測試。為調整雜訊和穩定性,電壓驅動電路更可支援高精度且極穩定的可編程電壓源。

    精密窄頻寬的主要特性:

    • 24位元、無缺碼ADC性能可極大增強解析度,並透過優化增益設定和縮短穩定時間,使整個訊號鏈具備高精度
    • 可透過最短延遲時間彈性優化雜訊性能與功率,這表示可對優良佈局進行重複使用,並且僅需簡單的軟體更新便可將電路用於多種應用場景
    • 從DC開始測量頻寬,表示能夠在一定低頻範圍內進行穩定且準確的閉迴路測量

    主要元件的價格與供貨

    產品 全面量產 說明 每千顆量之單價 封裝
    AD4630-24 現已供貨 24位元、2 MSPS、雙通道SAR ADC $30.95美元 64焊球CSP BGA(7mm x 7mm)
    AD5791 現已供貨 1 ppm 20位元、±1 LSB INL、電壓輸出DAC $41.65美元/$71.04美元 20接腳TSSOP
    LTC6373 現已供貨 具有25 pA輸入偏置電流的36 V、全差分可編程增益儀錶放大器 $5.76美元 12接腳DFN(LFCSP)(4mm × 4mm)
    LTC6655 現已供貨 0.25 ppm雜訊、低漂移精密基準電壓源 $6.39美元 8接腳MSOP


    關於ADI基金會

    ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。

    Analog Devices 簡介

    Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)於現代數位經濟之中心發揮重要作用,憑藉種類豐富之類比與混合訊號、電源管理、RF、數位與感測技術,將現實世界之現象轉化為具行動意義的洞察。ADI為全球12.5萬家客戶提供服務,涵蓋工業、通訊、汽車與消費市場之產品超過7.5萬種。ADI公司總部位於麻塞諸塞州威明頓市。更多資訊請瀏覽: https://www.analog.com

    瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/

    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式