ADI新型Easy Drive™ SAR ADC簡化設計並提供領先性能
2022-05-04 - 中国,台北訊
- 超高精度:保證精度額定值為0.9 ppm INL,典型性能為0.1 ppm
- 超高性能:訊號雜訊額定值為105.7 dB(典型值)
- 小尺寸解決方案:晶片級球閘陣列(CSP-BGA)封裝,整合所有關鍵電源和基準旁路電容,減少佔板面積和系統元件數
- 寬廣共模輸入範圍:確保與單端和差分輸入訊號鏈相容
- 瞭解有關AD4630-24之更多資訊: https://www.analog.com/en/products/ad4630-24.html
- 觀看AD4630-24影片: htts://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6293378705001.html
- 查看採用AD4630-24的應用電路示例: https://www.analog.com/en/applications/technology/precision-technology/precision-narrow-bandwidth.html
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (Nasdaq:ADI)推出新一代16至24位元超高精度逐次漸近暫存器(SAR)類比數位轉換器(ADC)系列產品,可簡化在儀器儀錶、工業和醫療健康應用領域中複雜的ADC設計。新型高性能SAR ADC系列採用ADI專利的Easy Drive™技術和通用Flexi-SPI串列周邊介面(SPI),可因應系統設計挑戰並擴大直接相容的配套產品選擇範圍。
ADI的Easy Drive技術在保持元件性能的同時亦克服傳統系統級設計挑戰,例如嚴格的佈局指南及數位介面時序要求,以及複雜的配套產品選擇。通用的Flexi-SPI數位介面提供易於滿足的時序要求,簡化主機處理器和ADC整合。結合高性能與重新構想的數位介面提供更好的整體設計體驗,同時加快系統設計週期。
該接腳相容的SAR ADC系列具有6款產品,第一款是24位元雙通道同步採樣、每通道2 Msps的AD4630-24,其擁有領先的精度(INL) — 額定值為0.9 ppm,高出其他解決方案4倍。AD4630-24將基準緩衝器和所有關鍵解耦元件整合至單一晶片中,與其他解決方案相比密度提升了2倍。
ADI電子測試與測量部門總經理Ray Goggin表示:「性能和速度的結合將帶來更精準、更穩定的數位控制迴路,能以更低的延遲穩定於其最終設定點。該ADC系列體現了ADI的技術演進,其進一步簡化設計、評估流程,並使數控精密儀器產品更快上市。」
AD4630-24 SAR ADC主要特性:
雙通道AD4630-24和單通道AD4030-24現已上市,另外四款SAR ADC將於今年陸續推出。
產品型號 | 解析度 | 通道數 | 採樣速率 | 供貨 |
AD4630-24 | 24位元 | 雙通道 | 2 Msps | 現已上市 |
AD4030-24 | 24位元 | 單通道 | 2 Msps | 現已上市 |
AD4630-16 | 16位元 | 雙通道 | 2 Msps | 即將上市 |
AD4632-24 | 24位元 | 雙通道 | 500 ksps | 即將上市 |
AD4032-24 | 24位元 | 單通道 | 500 ksps | 即將上市 |
AD4632-16 | 16位元 | 雙通道 | 500 ksps | 即將上市 |
價格與封裝
產品 | 價格 | 封裝 |
AD4630-24 | 每千顆量之單價$30.95 | 64接腳7mm x 7mm x 1.72mm CSP-BGA封裝 |
EVAL-AD4630-24FMCZ 評估套件 | $199.00 | N/A |
關於ADI基金會
ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。
Analog Devices 簡介Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)於現代數位經濟之中心發揮重要作用,憑藉種類豐富之類比與混合訊號、電源管理、RF、數位與感測技術,將現實世界之現象轉化為具行動意義的洞察。ADI為全球12.5萬家客戶提供服務,涵蓋工業、通訊、汽車與消費市場之產品超過7.5萬種。ADI公司總部位於麻塞諸塞州威明頓市。更多資訊請瀏覽: https://www.analog.com。
瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/。
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan