ADI無線電池管理系統通過頂級汽車網路安全認證
2022-04-06 - 中国,台北訊
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)宣佈其無線電池管理系統(wBMS)已通過最高標準的汽車網路安全工程及管理認證。ISO/SAE 21434是針對汽車整個生命週期的網路安全風險管理新標準,涵蓋汽車電氣電子系統從概念到產品開發及生產、營運、維護和報廢等全生命週期過程。此次認證之評估機構TÜV北德(TÜV NORD Mobilität)證實 ADI的wBMS 是首款在此機構通過ISO/SAE 21434認證的汽車系統。評估結果顯示,ADI在產品開發過程中採取了適當的保障措施以滿足CAL 4的要求。
自從2020年聯合 通用汽車 發表業界首款wBMS以來,ADI已將此技術投入量產,為汽車製造商提供具有層層安全設計的turnkey解決方案。電池組的連接方式從有線轉變為無線,使汽車製造商能夠將電動車平台擴展至多種車型實現量產,而wBMS提供的模組化、彈性和可擴展性均簡化無連接器電池的設計及裝配過程,依靠無線通訊來確保系統的透明性、安全性以及部署便利性相當關鍵。
TÜV北德資深副總裁Leif-Erik Schulte表示:「我們進行了細緻的評估來驗證ADI的wBMS符合ISO/SAE 21434要求。ADI在整個產品開發過程中考慮到CAL 4級的條件,其網路安全保障措施符合最高要求。此系統認證是在整個從能源儲存到OEM、再到消費者的電氣化生態系統中建構信任基礎的關鍵要素,這有利於電動車的普及並促進減少排放。」
根據麥肯錫近期報告1,「網路安全正成為汽車品質的新維度……未來網路安全將成為確保市場準入和型式認證的硬性要求」。根據ISO/SAE 21434標準,CAL 4級要求進行嚴格的風險評估,以主動識別易受網路攻擊的任何元件、應用程式設計發展介面(API)或軟體功能。
ADI電池管理系統總經理Roger Keen表示:「自用車是全球暖化的主要因素之一,加速電動車普及對於實現永續的未來具有重大意義。提升電動車電池的安全性和精度有助於消除使用者的購買顧慮,並推動OEM拓展其電動車產品。憑藉此認證,ADI可在電動車電池供應鏈中提供持續的透明性和無縫部署,進而推動實現建構綠色世界的願景。該認證可節省客戶的網路安全開發時間和相關基礎設施投資,進一步加速客戶產品上市。」
關於ADI基金會
ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。
Analog Devices 簡介Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)於現代數位經濟之中心發揮重要作用,憑藉種類豐富之類比與混合訊號、電源管理、RF、數位與感測技術,將現實世界之現象轉化為具行動意義的洞察。ADI為全球12.5萬家客戶提供服務,涵蓋工業、通訊、汽車與消費市場之產品超過7.5萬種。ADI公司總部位於麻塞諸塞州威明頓市。更多資訊請瀏覽: https://www.analog.com。
瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/。
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan