ADI發表整合精密庫侖計數器的Nanopower一次電池健康狀態監視器

2021-09-17 - 中国,台北訊


    Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出整合精密庫侖計數器的nanopower一次電池(不可充電)健康狀態(SoH)監視器LTC3337,其設計使得用來與一次電池串聯放置時的相關串連降壓極小。專利的無限動態範圍庫侖計數器可記錄所有累積的電池放電,並將其儲存在透過I2C介面存取的內部暫存器中。靜態電流消耗僅為100nA,進一步延長電池續航力。


    LTC3337並整合其他SoH變數監視功能,可測量並透過I2C報告電池電壓、電池阻抗和溫度。為適應各種一次電池輸入,可透過接腳在5mA至100mA之間選擇峰值輸入限流值。這使該IC能為電池提供一個負載狀態,使無論實際負載如何,電池都能發揮出最大容量,此「電池友好」(battery friendly)特性可進而延長電池壽命。LTC3337適合僅需要偶爾供電的一次電池應用,例如遠端地點、電子門鎖、玻璃破裂檢測器等應用。該元件也可用於可充電電池應用。


    LTC3337主要特性:

    • 電池輸入電壓範圍:1.8V至5.5V
    • 靜態電流:100nA
    • 8個一次電池峰值輸入限流值:
      • 5mA/10mA/15mA/20mA/25mA/50mA/75mA/100mA
    • SoH Monitor for Primary Battery
    • 一次電池SoH監視器
      • 整合庫侖計數器(Q),另有針對電池電壓(V)、電池阻抗(Z)和溫度(T)的監視器

    價格與供貨

    產品 樣品供貨 全面量產 起始單價(千片訂量) 封装
    LTC3337 現已供貨 現已供貨 $1.67 美金 12接腳、2mm × 2mm LFCSP



    關於ADI基金會

    ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。

    Analog Devices 公司簡介

    Analog Devices, Inc. 是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決最艱鉅的工程設計挑戰。我們協助客戶運用無與倫比的技術進行感測、測量、電源、連接和解讀,智慧地搭起現實和數位領域之間的橋樑,從而更瞭解周圍的世界。詳情請瀏覽:http://www.analog.com

    瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/

    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式