ADI分享獨立調研報告: 連網工廠之即時資料為創新與鞏固競爭優勢關鍵
2020-04-27 - 中国,台北訊
- 連網化企業相信提升網路可靠度(包含增加5G網路)將創造可觀機會: 68%的高度成熟企業表示這將使其更妥善運用現有雲端基礎設施,66%受訪者相信自身產業資料與IP智產將更加安全。相反的,只有21%的低度成熟企業相信提升網路可靠度有助於增進安全。然而,所有受訪者都同意提升網路可靠度會提升效率,因為可以騰出許多人力,這些人員過去一直不斷解決著各種停機問題。
- 低度成熟企業深陷安全風險: 54%受訪者表示自己缺乏縝密的網路安全策略,導致自身企業、客戶、以及員工安全蒙受風險。
- 人員因素持續構成挑戰: 近半數 (47%)低度成熟企業表示缺乏瞭解自己投資連網技術的專業人才,反映許多技能缺口。即便高度成熟企業也反映不易取得所需的情資協助規劃人力與執行安全方面的決策。
- 即時監視設備與生產力,精準感知代價高昂的非預期停機: 高度(5%)與中度(17%)成熟企業反映自己的工業技術或設備每週非預期停機的發生率遠低於低度成熟企業(53%)。這些停擺狀況不僅導致更高的庫存與單位勞力成本,並會影響生產力與客戶信心,產量也會降低。
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI) 發表近期委託Forrester Consulting公司所執行之研究報告,結果指出,已經投資連網技術(高度成熟)的工業製造商佔有推動創新與競爭優勢先機,並遠勝在工廠建置連網(低度成熟)腳步較遲的企業。
該項調查訪問了全球超過300位製造/營運/連網等部門主管,發現85%高度成熟企業目前正著手將工業物聯網(IIoT)技術廣泛運用在大部分廠區,相較於低度成熟組織其比例僅17%。超過半數(53%)低度成熟組織反映自己既有設備無法與其他資產傳遞訊息。
ADI工業/消費/多重市場部門資深副總裁Martin Cotter表示:「過去一年的發展儼然是數位轉型的催化劑,許多企業需要指導與調整連網策略,協助提高敏捷性並為日後創新奠定基礎。我們觀察到在採納5G在內連網解決方案存在可觀機會,這類行動能使組織更快獲取資料以及促成各種終端應用。」
此次研究重點:
這項研究顯示雖然許多企業已受益於工業連網,但許多其他企業仍面臨既有設備以及人才方面的障礙。創新方面受制於缺乏自有人才以及系統與資料的互通性,形成推動製造現代化的兩大主要障礙。
研究方法: 《無縫連結帶動工業創新》(2021年3月) 調查- 接受ADI委託執行- Forrester Consulting透過線上訪問全球各地312位掌管連網策略之主管。受訪者包含IT、營運、網路安全、生產線管理等領域決策者。此項調查於2020年10月執行。
完整報告內容請參閱:https://www.analog.com/en/landing-pages/001/forester-seamless-connectivity-form.html
關於ADI基金會
ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。
Analog Devices 公司簡介
Analog Devices, Inc. 是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決艱鉅的工程設計挑戰。我們協助客戶運用無與倫比的技術進行感測、測量、電源、連接和解讀,智慧地搭起現實和數位領域之間的橋樑,從而更瞭解周圍的世界。詳情請瀏覽:http://www.analog.com
瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/。
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan