ADI的電池管理系統IC和汽車音訊匯流排助力VOLVO全電動車款XC40 SUV

2021-02-25 - 中国,台北訊


    Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)和VOLVO富豪汽車(以下簡稱VOLVO) 今日宣佈,VOLVO的首款純電動SUV XC40 Recharge將採用ADI電池管理系統(BMS)和汽車音訊匯流排(Automotive Audio Bus® , A2B)IC。這些先進技術不僅可減輕車輛重量並充分延長行駛里程,讓電動車的擁有成本更具吸引力,同時支援永續發展的未來需求。

    VOLVO XC40 P8 Recharge曾入圍2021年北美年度車型大獎(NACTOY) 準決賽,NACTOY獎表彰在創新、設計、安全、操作、駕駛人滿意度和價值等方面的傑出表現,通常授予本年度內表現卓越的新車型。

    VOLVO電力傳動解決方案經理Lutz Stiegler表示:「BMS性能對於電動車XC40 Recharge實現其無聲但強大、零碳排放、安全的駕駛體驗承諾非常重要,我們對首款純電動SUV的每個面向和零件都深入思考和研究,確保每次充電的續航里程更長、車輛使用壽命更長、駕駛更安心,同時降低擁有成本。」

    在車輛的整個使用壽命中,ADI的IC均能提供業界領先的精度,不僅大幅提高每次充電的續航里程,並且適用於混合動力汽車到全電動汽車的所有車輛。這些IC符合全球安全標準,並適用於多種電池化學材料,包含支援社會和環境永續發展的磷酸鐵鋰(LFP)等零鈷電池化學材料。

    基於ADI的A2B和SHARC®音訊處理器的音訊解決方案不僅提供身歷其境的駕駛艙體驗,且支援可持續發展趨勢。身歷其境的音效、降噪和語音等新音訊功能逐漸成為汽車的標準配備,同時也帶來嚴峻的佈線挑戰。ADI的解決方案使音訊系統能夠連接到低延遲匯流排架構中,不僅能保證高音訊保真度,還可在車內節省多達50公斤的電線和絕緣裝置,該組合對XC40 Recharge等電動車尤為重要,因重量減輕表示可使行駛里程增加。

    ADI汽車事業部副總裁Patrick Morgan指出:「電動車為汽車產業的發展趨勢,這個市場正在顯著成長,預計到2025年時,全電動車每年將達到1000萬輛。ADI致力於持續為所有合作夥伴提供創新的技術,引領汽車產業走向永續發展的未來。」

     


    關於VOLVO富豪汽車集團

    VOLVO富豪汽車成立於1927年。如今已是全球著名的汽車品牌之一,2019年在約100個國家/地區的銷量為705,452輛。自2010年起富豪汽車歸浙江吉利控股集團(Zhejiang Geely Holding)所有。


    關於ADI基金會

    ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。

    Analog Devices 公司簡介

    Analog Devices, Inc. 是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決艱鉅的工程設計挑戰。我們協助客戶運用無與倫比的技術進行感測、測量、電源、連接和解讀,智慧地搭起現實和數位領域之間的橋樑,從而更瞭解周圍的世界。詳情請瀏覽:http://www.analog.com

    瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/

    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式