ADI RadioVerse® SoC協助提升5G射頻效率和性能

2021-12-10 - 中国,台北訊


    ADRV9040

    Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)今日推出突破性的RadioVerse®單晶片系統(SoC)系列,為射頻單元(RU)開發人員提供彈性且經濟高效的平台以創建業界高能效5G RU。新SoC系列提供先進的RF訊號處理,擴展了數位功能和RF性能,可大幅提升5G RU性能和能源效率。此SoC是ADI的RadioVerse生態系統的最新成員,融合了獲得殊榮的零中頻 (ZiF)架構,以及功能整合和線性度方面的技術提升。ADI的RadioVerse元件並是全球4G和5G RU中應用最廣泛的軟體定義收發器。1

    三星電子(Samsung)網路業務副總裁暨硬體研發部主管Dong Geun Lee表示:「Samsung和ADI長期合作,致力於全球市場快速部署5G。我們樂見ADI成功推出新款SoC,預期此先進技術能為消費者帶來更好的5G體驗,並期待進一步加深與ADI的合作。」

    全球網路營運商積極部署5G基礎設施,帶動高能效射頻單元的需求快速成長。隨著無線需求呈指數成長,能效成為營運業者尋求低碳排,同時擴展網路容量的關鍵指標。相較於其他替代產品,新推出的RadioVerse SoC系列功耗極低並採用先進演算法,可提供卓越的RU系統效率。

    ADI無線通訊副總裁Joe Barry表示:「RadioVerse SoC設計用於優化整個射頻解決方案而不僅單一元件或介面。每一代產品都協助擴展了功能、頻寬和性能,同時協助提升整體RU效率。新RadioVerse SoC系列在訊號處理方面取得了多項進步,讓我們針對滿足5G的嚴苛需求向前邁出一大步。」

    ADRV9040是新RadioVerse SoC系列中的首款產品。其提供8個頻寬為400MHz的發送和接收通道,整合先進的數位訊號處理功能,包括載波數位上變頻器(CDUC)、載波數位下變頻器(CDDC)、削峰(CFR)和數位預失真(DPD)。利用擴展的訊號處理便無需使用現場可編程閘陣列(FPGA),可降低散熱封裝尺寸、減小總系統尺寸、重量、功率和成本。SoC的DPD演算法採用先進的機器學習技術開發,並與主要的功率放大器(PA)供應商密切合作進行優化以減輕設計負擔,提供卓越的寬頻寬性能。該演算法在4G和5G用例中已獲得全面測試和驗證,包括氮化鎵(GaN)在內的多種PA技術類型。此外,ZiF射頻架構可簡化RF濾波和訊號鏈元件,降低RU成本,縮短不同頻段和功率要求的產品開發時間。


    關於ADI基金會

    ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。

    Analog Devices 簡介

    Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)於現代數位經濟之中心發揮重要作用,憑藉種類豐富之類比與混合訊號、電源管理、RF、數位與感測技術,將現實世界之現象轉化為具行動意義的洞察。ADI為全球12.5萬家客戶提供服務,涵蓋工業、通訊、汽車與消費市場之產品超過7.5萬種。ADI公司總部位於麻塞諸塞州威明頓市。更多資訊請瀏覽: https://www.analog.com

    瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/

    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式