ADI針對微波應用之四頻段VCO可提供寬頻功能且不犧牲相位雜訊性能

2020-12-10 - 中国,台北訊


    Analog Devices, Inc. (Nasdaq: ADI)今日推出一系列四頻段壓控振盪器(VCO),可在不犧牲相位雜訊性能的條件下提供寬頻功能。當運用於現今射頻和微波環境時,全新四頻段VCO可提供比窄頻VCO更寬的射頻回應和更高的頻率彈性。相較於傳統單頻段寬頻VCO可提供更低的相位雜訊,同時電流消耗可持續保持低水準,相關特性使終端應用可更快進入市場。

    四頻段VCO系列提供超寬頻功能,基頻範圍為8.3 GHz至26.6 GHz。除提供低相位雜訊性能,VCO並不會產生次諧波頻率訊號音。寬頻功能與低相位雜訊對於目前許多高階儀器儀錶及航空航太和防務應用具高度重要性。

    四頻段VCO之特性及優勢

    • 整合基頻振盪器,因此元件中的任何乘法效應不會產生次諧波訊號音
    • 縮短VCO頻段之間的切換時間,且不導致電壓過衝
    • 低電源電流損耗(低至60mA典型值)
    • 相較於傳統單頻段寬頻VCO其調諧電壓更低,同時具備更窄的靈敏度頻率比,而能降低迴路濾波器設計複雜性
    • 採用40接腳6x6mm LFCSP SMT封裝

    價格與供貨

    產品 供貨 每千顆量之單價 封裝
    HMC8074 現已上市 $85.87 40接腳6x6mm QFN封裝
    HMC8362 現已上市 $99.27 40接腳6x6mm QFN封裝
    HMC8364 現已上市 $157.93 40接腳6x6mm QFN封裝


    Analog Devices 公司簡介

    Analog Devices, Inc. 是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決艱鉅的工程設計挑戰。我們協助客戶運用無與倫比的技術進行感測、測量、電源、連接和解讀,智慧地搭起現實和數位領域之間的橋樑,從而更瞭解周圍的世界。詳情請瀏覽:http://www.analog.com

    瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/

    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式