ADI推出整合較大功率點追蹤及I2C的80V升降壓電池充電控制器
2020-12-18 - 中国,台北訊
- 下載資料手冊和「Linduino I2C介面」,申請樣品及訂購評估板請瀏覽:www.analog.com/LT8491
- 透過線上技術支援社群EngineerZone™聯繫工程師和ADI產品專家: ez.analog.com/power
- VIN範圍:6V至80V
- VBAT範圍:1.3V至80V
- 單一電感允許VIN高於、低於或等於VBAT
- 用於太陽能供電充電的自動MPPT
- 自動溫度補償
- I2C遙測和配置
- 內部EEPROM用於配置儲存
- 採用太陽能電池板或直流電源供電
- 四個整合回饋迴路
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (ADI) 今日宣佈推出LT8491升降壓電池充電控制器,該控制器具有較大功率點追蹤(MPPT)、溫度補償和I2C介面等特性,適用於遙測和控制。元件的工作電壓可高於、低於或等於經調節的電池浮動電壓,並提供三種可選的恆電流恆電壓(CC-CV)充電曲線,非常適合為各種化學電池充電,包括密封鉛酸電池、凝膠電池、溢流型電池和鋰離子電池。所有充電終止演算法均已內建而無需開發軟體或韌體,因此能縮短設計週期。
LT8491可操作於6V至80V的輸入電壓範圍,使用單一電感並配合4開關同步整流可產生1.3V至80V的電池浮動電壓輸出。該元件能提供高達10A的充電電流,具體取決於外部元件的選擇。LT8491可與多個LT8705(80V升降壓控制器)元件並聯以提供更高的功率。
LT8491可掃描太陽能電池板的完整工作範圍以尋求真正的較大功率點,即使電池板因部分陰影而引起局部較大值點也不受影響。一旦找到真正的較大功率點,LT8491將在該點工作,同時使用擾動技術追蹤較大點的緩慢變化。透過這些方法,即使在非理想的工作環境中,LT8491也能充分利用太陽能電池板產生的近乎所有功率。
LT8491可透過檢測熱耦合到電池的外部熱敏電阻來執行自動溫度補償。透過I2C介面可完全控制充電器以及輸入/輸出電壓、電流和功率值。LT8491採用薄型(0.75mm) 64接腳7mm x 11mm QFN封裝,工作溫度範圍為-40C至125C。
LT8491主要特性
價格與供貨
產品 | 全面 量產 | 每千顆量 之單價 | 封裝 |
LT8491 | 現已供貨 | $10.35 | 7mm×11mm QFN-64 |
Analog Devices 公司簡介
Analog Devices, Inc. 是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決艱鉅的工程設計挑戰。我們協助客戶運用無與倫比的技術進行感測、測量、電源、連接和解讀,智慧地搭起現實和數位領域之間的橋樑,從而更瞭解周圍的世界。詳情請瀏覽:http://www.analog.com
瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/。
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan