ADI推出可增強功能、性能和易用性的無混疊ADC
2020-10-21 - 中国,台北訊
- 下載資料手冊、申請樣品及訂購評估板請瀏覽:www.analog.com/AD7134
- 透過線上技術支援社群EngineerZone™聯繫工程師及ADI產品專家:ez.analog.com
- 觀看AD7134影片請瀏覽:www.analog.com/en/education/education-library/videos/6194319396001.html
- 閱讀AC及DC資料擷取訊號鏈技術文章請瀏覽: www.analog.com/cn/analog-dialogue/articles/ac-and-dc-data-acquisition-signal-chains-made-easy.html
- 無混疊:一般固有高達102.5dB的抗混疊抑制功能
- THD:一般為-120dB(非常適合用於AC、振動或聲學測量)
- 108dB動態範圍(ODR = 374kSPS)
- 多個線性相位數位濾波器選項(使用SINC6實現低延遲,使用FIR實現通帶平坦度)
- 失調誤差漂移:0.7uV/C(典型值)
- 增益漂移:2ppm/C(典型值)
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出AD7134無混疊類比數位轉換器(ADC),可大幅簡化前端設計,加速精密DC-350kHz應用上市的時間。傳統的精密資料擷取訊號鏈設計非常耗費時間,因為設計人員需要在抗混疊濾波器要求、無源元件容差、相位和增益誤差,以及高速ADC驅動要求之間實現平衡。AD7134採用全新的精密ADC架構,從根本上改變了整個設計過程。新元件無需再使用抗混疊濾波器,其阻性輸入大幅簡化了ADC驅動設計。
AD7134為一款四通道24位元精密ADC,輸出資料速率的範圍為10SPS至1.5MSPS。其本身具備高達102 dB的抗混疊能力,無需使用外部抗混疊濾波器,因此所需被動元件和主動元件分別可減少60個和5個。相較於典型的替代方案,電路板面積可縮小70%。非同步採樣速率轉換器可簡化多元件同步,讓用戶能輕鬆實現穩定的採樣系統,並簡化隔離要求。
AD7134的主要特性:
價格與供貨
產品 | 全面量產 | 每千顆量之單價 | 封裝 |
AD7134 | 現已上市 | $17.85 | 56接腳LFCSP封裝 (8mm x 8mm) |
Analog Devices 公司簡介
Analog Devices, Inc. 是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決艱鉅的工程設計挑戰。我們協助客戶運用無與倫比的技術進行感測、測量、電源、連接和解讀,智慧地搭起現實和數位領域之間的橋樑,從而更瞭解周圍的世界。詳情請瀏覽:http://www.analog.com
瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/。
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan