ADI推出汽車業界首款用於電動車之無線電池管理系統
2020-09-18 - 中国,台北訊
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.(Nasdaq: ADI)宣佈推出業界首款無線電池管理系統(wBMS),使汽車製造商能夠更靈活地將電動汽車平台擴展至多種車型,實現量產。作為首款用於量產電動汽車的無線電池管理系統,無線BMS將在通用汽車搭載Ultium電池平台的量產車輛中首度亮相。
ADI的wBMS不需使用傳統線束,節省了高達90%的線束和高達15%的電池組體積,除提高設計彈性和可製造性外,同時不影響電池使用壽命中的里程數和精度。
ADI的wBMS將電源、電池管理、射頻通訊和系統功能等所有積體電路、硬體和軟體整合在單一系統級產品內,透過採用ADI經驗證的業界領先BMS電池電芯測量技術支援ASIL-D安全性和模組層級安全性。藉由提高車輛使用壽命期間之精度,無線BMS系統可最大化單一電芯的能量利用率,進而實現優異的車輛續航里程,並支援安全且可持續的無鈷電池化學材料,如磷酸鐵鋰(LFP)。
ADI汽車事業部副總裁Patrick Morgan表示:「電池組從有線連接到無線連接的轉變,使汽車製造商能將電動汽車平台擴展至多種車型,以滿足消費者不斷發展的需求。wBMS解決方案不僅簡化製造流程,並可根據無線資料建構新系統,進而加速產業邁向永續未來。我們非常榮幸能與通用汽車共同將此突破性的系統創新推向市場。」
附加的系統功能使電池能夠測量和報告其自身性能,提高早期故障檢測並優化電池組裝配。從電池組裝到倉儲和運輸,以至於安裝、維護和梯次利用,在整個電池壽命週期中均可實現遠端資料監測。
ADI和通用汽車近期宣佈合作,共同將無線BMS技術用於通用汽車的Ultium電池平台。ADI的無線BMS技術有助於將Ultium平台擴展到通用汽車的未來車型,包括不同品牌和車款細分市場(從卡車到性能車等)。
通用汽車全球電氣化和電池系統執行總監Kent Helfrich表示:「我們非常高興能與ADI合作,共同將無線BMS技術用於生產而成為Ultium電池平台的一部分。ADI之wBMS技術可進一步推動通用汽車車系的電氣化發展,我們期待能與ADI繼續合作,共同推動安全、品質和性能方面的創新。」
更多有關ADI wBMS之更多資訊請瀏覽:www.analog.com/electrification
關於ADI基金會
ADI基金會(Analog Devices Foundation)透過為相關組織、倡議和合作夥伴提供支援,不斷推進為人類和地球創造更具可持續性未來的使命。基金會透過對社群及自願性捐款進行配捐以及提供社區補助金等一系列方式,針對保護和重建生態系統、助力人們與所處社區、協助因應社會挑戰所推進的相關研究、教育和措施提供資源和資金支援。
Analog Devices 公司簡介
Analog Devices, Inc. 是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決最艱鉅的工程設計挑戰。我們協助客戶運用無與倫比的技術進行感測、測量、電源、連接和解讀,智慧地搭起現實和數位領域之間的橋樑,從而更瞭解周圍的世界。詳情請瀏覽:http://www.analog.com
瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/。
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan