ADI推出業界首款用於建築控制及工業自動化的軟體可配置工業I/O
2020-05-29 - 中国,台北訊
- 查看AD74412R和AD74113R產品頁面,下載資料手冊及申請樣品,請瀏覽:https://www.analog.com/AD74412R 或 https://www.analog.com/AD74413R
- 觀看新產品影片請瀏覽:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6122942182001.html
- 歡迎進入網路直播,瞭解如何為工業4.0設計軟體可配置系統: https://www.analog.com/en/education/education-library/webcasts/designing-software-configurable-systems-industry-4-0.html
- 有關ADI和工業4.0之更多資訊請瀏覽: https://www.analog.com/industry4.0 或 https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/Industry-4-0-Executive-Guide.pdf
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣佈推出用於建築控制及流程自動化之業界首款軟體可配置輸入/輸出(I/O)產品系列,以協助製造商和工業營運商提高控制系統靈活性,同時降低產品複雜性。傳統控制系統採用複雜的通道模組、類比和數位訊號轉換器,以及與操作面的機器、儀器和感測器進行通訊的單獨有線輸入/輸出,其需要進行成本高昂且勞力密集的手動配置。 ADI新推出的AD74412R和AD74413R具有可重構的模組通道,可快速、輕鬆地實現遠端設計靈活的控制系統,同時無需大規模重新佈線,大幅提高了製造商和工業營運商的實現速度和靈活性,並使其能在不大幅增加成本和停機時間的情況下進行更改。
工業4.0的演進使消費者行為和需求隨之改變,製造商需要更靈活的系統以快速輕鬆地因應不斷變化的需求,其不能再依賴為量產市場產品和可預測之需求而設計的固定型大規模系統,相反的,其需要靈活的系統來支援快速重新配置,使所需的停機時間和資本投入降至最低。運用ADI的軟體可配置I/O使製造商可更有效地進行新專案,並實現更彈性的自動化控制,進而降低設計和安裝成本,減少調試延遲。
在使用軟體可配置I/O時,製造商可開發一個平台來代替多個過時的固定功能I/O模組,或用於I/O隨每次安裝而動態變化的多個客戶應用中。對於傳統上依賴於帶有多個I/O模組的控制櫃且每通道類型需採用指定佈線的系統而言,由於終端使用者現可安裝能在控制室編程的單一模組類型,使硬體的需求隨之減少,因此有助於降低物流、製造和支援成本。由於軟體可配置I/O允許進一步用於需要更新至10BASE-T1L工業乙太網系統的棕地裝置,所以可將其作為基於乙太網路之控制網路間的連接橋樑。此外,其並支援開發標準化的可配置現場I/O單元,此類單元能在已安裝之支援HART的4-20mA感測器和執行器與10BASE-T1L或100M光纖回程間進行轉換。
價格與供貨
產品 | 產品供貨 | 每千顆量之單價 | 封裝 |
AD74412RBCPZ | 現已上市 | $7.47 | 64接腳LFCSP封裝(9mm x 9mm,帶EP) |
AD74413RBCPZ | 現已上市 | $8.55 | 64接腳LFCSP封裝(9mm x 9mm,帶EP) |
Analog Devices 公司簡介
Analog Devices, Inc. 是全球領先的高性能類比技術公司,致力於解決最艱鉅的工程設計挑戰。我們協助客戶運用無與倫比的技術進行感測、測量、電源、連接和解讀,智慧地搭起現實和數位領域之間的橋樑,從而更瞭解周圍的世界。詳情請瀏覽:http://www.analog.com
瞭解更多在ADI工作和生活之詳細資訊請參閱:https://careers.analog.com/。
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan