ADI新型多通道混合訊號 RF 轉換器平台擴展無線營運業者的通話容量和資料傳輸量
- 查看 AD9081/2 產品概述請瀏覽:
https://www.analog.com/en/products/ad9081.html
https://www.analog.com/en/products/ad9082.html - 瞭解更多有關 ADI MxFE 產品組合資訊請瀏覽:
https://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/integrated-special-purpose-converters/mixed-signal-frontends.html - 瞭解更多有關 RF 資料轉換器的資訊請瀏覽:
https://www.analog.com/en/applications/technology/rf-converters.html -
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (ADI) 今日推出混合訊號前端 (MxFE™) RF 資料轉換器平台,該平台結合高性能類比和數位訊號處理功能,適用於 4G LTE 和 5G 毫米波 (mmWave) 無線電等一系列無線設備。ADI 新型 AD9081/2 MxFE 平台允許製造商在與單頻段無線電相同的占板面積上安裝多頻段無線電,使目前 4G LTE 基地台的通話容量提高 3 倍。憑藉 1.2 GHz 通道頻寬,新型 MxFE 平台並支援無線營運業者為其行動通訊基地台增加更多天線,以滿足新興 mmWave 5G 的更高無線電密度和資料速率要求。
透過將更多頻率轉換和濾波處理從類比域轉換到數位域,AD9081/2 為設計人員提供了軟體配置能力來客製化無線電。新型多通道 MxFE 平台可滿足 5G 測試和量測設備、寬頻有線視頻流、多天線相位陣列雷達系統、低地球軌道衛星網路中其他寬頻應用的需求。
ADI 高速混合訊號部總經理 Kimo Tam 表示:「基於所必須支援的天線數量,行動通訊基地台正趨近飽和,而我們的客戶需要更輕的多頻段無線電以適應目前的無線電外形尺寸。他們並要求具有可配置性和可擴展性的軟體定義 RF 平台,使單一平台可以在多種地形和場景使用。」
AD9081 和 AD9082 MxFE 元件分別整合了 8 個和 6 個 RF 資料轉換器,採用 28 nm CMOS 製程。兩款 MxFE 產品均實現業界最寬的暫態訊號頻寬 (高達 2.4 GHz),並透過減少頻率轉換級的數量和放寬濾波器要求簡化硬體設計。相較於其他元件,這些更高整合度的元件藉由減少晶片數解決無線設備設計人員面臨的空間限制問題,使得印刷電路板 (PCB) 面積縮小 60%。
MxFE 平台能處理更多的 RF 頻段,並在晶片內嵌入了 DSP功能,讓使用者能夠配置可編程濾波器和數位上、下變頻模組,以滿足特定無線電訊號頻寬要求。相較於在 FPGA上執行 RF 變頻和濾波的架構,其可節省 10 倍的功耗,同時釋放寶貴的處理器資源,或者讓設計人員能使用更具成本效益的 FPGA。
產品 | RF 資料轉換器 | 樣品供貨 | 全面量產 | 每千顆量之單價 | 封裝 |
AD9081 | 4 通道 12 位元 4Gsps ADC 4 通道 16 位元 12Gsps DAC |
2019 年 9 月 | 2020 年 3 月 | $1,487美元 | 324-BGA 耐熱增強型 JESD204B和 JESD204C |
AD9082 | 2 通道 12 位元 6Gsps ADC 4 通道 16 位元 12Gsps DAC |
2019 年 9 月 | 2019 年 12 月 | $1,500 美元 | 324-BGA 耐熱增強型 JESD204B 和 JESD204C |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan