24 GHz至44 GHz寬頻整合微波上變頻器和下變頻器助 28/39GHz 5G收發器實現高性能及小尺寸
- 查看ADMV1013和ADMV1014產品頁面,下載產品手冊,申請樣品和訂購評估板請瀏覽:http://www.analog.com/ADMV1013和http://www.analog.com/ADMV1014
- RF輸出頻率
- I和Q基頻頻寬
- LO頻率(0 dBm驅動時)
- 邊頻抑制
- 高輸出IP3
- 轉換增益
- 電壓可變增益範圍
- 載波洩漏
- 24 GHz 至 44 GHz
- DC 至 6 GHz
- 5.4 GHz 至 10.25 GHz
- 32 dBc (典型值)
- 23 dBm (28GHz)
- 18 dB
- 35 dB
- -20 dBm(典型值,28 GHz)
- RF輸入頻率
- I和Q基頻頻寬
- LO頻率(0 dBm驅動時)
- 鏡像抑制
- 輸入IP3
- 串聯雜訊係數
- 轉換增益
- 電壓可變增益範圍
- 24 GHz 至 44 GHz
- DC 至 6 GHz
- 5.4 GHz 至 10.25 GHz
- 30 dBc (典型值)
- 0 dB
- 5.5 dB
- 17 dB
- 19 dB
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI)宣布推出高整合度微波上變頻器和下變頻器ADMV1013和ADMV1014。該IC可操作於24 GHz至44 GHz的極寬頻率範圍內,提供50 Ω匹配,使得在構建的單一平台上可支援所有5G毫米波頻段(包括28 GHz和39 GHz),而有助於簡化設計並降低成本。晶片組並提供平坦的1 GHz RF暫態頻寬,支援所有寬頻服務及其他超寬頻寬收發器應用。每個上變頻器和下變頻器均高度整合,包括I(同相)和Q(正交相)混頻器,晶片內可設定正交移相器可針對直接變頻至/自基頻(操作頻率範圍:DC至6 GHz)或變頻至IF(操作頻率範圍:800 MHz至6 GHz)而配置。晶片內並整合電壓可變衰減器、發射PA驅動器(上變頻器中)和接收LNA(下變頻器中)、整合4倍倍頻器的LO緩衝器和可設定追蹤濾波器。大多數可設定功能透過SPI序列介面控制,透過此埠,晶片可為每個上變頻器和下變頻器提供獨特功能以糾正各自的正交相位不平衡,因此可提高通常難以抑制的邊頻發射性能從32 dBc典型值改善10 dB或以上,提供特有的微波無線電性能水準。這些特性組合提供獨特的靈活性和易用性,同時將外部元件減至較少,因而能支援實現小型蜂巢等小尺寸系統。
ADMV1013提供40接腳、6mm x 6mm LGA封裝,ADMV1014提供32接腳、5mm x 5mm LGA封裝,近期提供樣品和量產。更多資訊請瀏覽:http://www.analog.com/ADMV1013 和http://www.analog.com/ADMV1014。
ADMV1013整合式微波單邊頻上變頻器
ADMV1014整合式微波鏡像抑制下變頻器
價格與供貨
產品 | 供貨 | 每千顆量之單價 | 封裝 |
ADMV1013 | 現已供貨 | $90.79美元起 | 40接腳、6mm x 6mm CSP封裝 |
ADMV1014 | 現已供貨 | $90.79美元起 | 32接腳、5mm x 5mm CSP封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan