ADI針對新型ADI Chronous™系列工業乙太網路解決方案 發表強固、低延遲PHY技術
2019-11-13 - 中国,台北訊
- 10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE® 802.3™相容MII、RMII和RGMII MAC介面
- 330mW功耗1000BASE-T
- 290ns 1000BASE-T RGMII延遲(Rx + Tx)
- EMC測試標準:
- IEC 61000-4-5湧浪(±4 kV)
- IEC 61000-4-4電快速瞬變(EFT) (±4 kV)
- IEC 61000-4-2 ESD(±6 kV接觸放電)
- IEC 61000-4-6傳導抗擾度(10 V)
- EN55032電磁輻射(A類)
- EN55032傳導輻射(A類)
- 使用多位準接腳綁定的非託管配置
- 幀起始檢測支援IEEE 1588時間戳記
- 40接腳、6mm x 6mm LFCSP封裝
- www.analog.com/ADIN1300
- www.analog.com/ADIN1200
- ADIN1300/1200 Robust Industrial Ethernet PHYs by Analog Devices
- www.analog.com/industrial-ethernet
- www.analog.com/industry4.0
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (ADI) 推出新型可靠的工業乙太網路實體層(PHY)產品,以協助製造商因應關鍵的工業4.0和智慧工廠之通訊挑戰,包括資料整合、同步、終端連接和系統互通性。ADIN1300為一款具業界較領先功耗和延遲特性的低功耗、單埠乙太網路收發器,主要用於高達千兆速度之時間關鍵型工業乙太網路應用。隨著工業自動化對乙太網路採用率不斷提高並推動資料速率突破界限,ADIN1300可在惡劣的工業條件下於延展性的環境溫度範圍內可靠地工作。
ADI將於德國紐倫堡智慧產品解決方案(SPS)展會(2019年11月26至28日)展示ADIN1300和其他工業乙太網路解決方案。ADIN1300是專為ADI最新擴展的工業乙太網路解決方案Chronous™而開發的最新技術。ADI Chronous乙太網路解決方案包括用於目前即時工業乙太網路的低功耗單埠10/100強固型乙太網路PHY ADIN1200,這些解決方案包括一系列先進工業乙太網路技術,涵蓋即時乙太網路交換器、PHY收發器和協定處理及完整的網路介面產品。
ADIN1300定位於運動控制、工廠自動化、建築自動化、測試與測量和工業物聯網(IIoT)等工業乙太網路應用,提供以下特性:
ADI工業自動化業務部總經理Brendan O'Dowd表示:「在工業環境中,即使一毫秒的通訊延遲也可能會對製造商的產品品質、輸送量和效率產生負面、成本高昂的影響。針對部署具低延遲和較小封裝尺寸之工業乙太網路連接挑戰,ADIN1300可確保即時可靠的工業通訊,縮短工業乙太網路週期時間。更新版ADI Chronous乙太網路解決方案套件進一步為工業乙太網路速度、可擴展性和一系列多協定支援奠定了新標準,所有均基於ADI對更長生命週期之產品供貨和支援的承諾。」
ADI將於2019年11月26至28日SPS展會期間於德國紐倫堡NurnbergMesse GmBH活動中心(展位號碼: 5.129)展示ADIN1300及其他ADI Chronous乙太網路系列解決方案。
欲瞭解更多資訊,請瀏覽:
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan