Elgama-Elektronika採用ADI mSure®技術實現電錶遠端精度監測 並增強防篡改檢測功能
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣佈與位於立陶宛的電錶製造商Elgama-Elektronika展開合作。Elgama將設計採用ADI公司mSure® 診斷技術的電錶,以協助電力公司遠端監測電錶精度,此舉將可延長電錶的使用壽命,同時降低電錶抽樣檢測的整體成本。此外,電錶篡改導致的竊電占全球總竊電量的10% — 僅歐洲的電力公司在這方面的收入損失就接近1000億美元,ADI的mSure技術可提供確實可行的智慧特性以協助確認各類電錶篡改事件。Elgama計畫在2020年底將這些電錶推向市場。
Elgama- Elektronika 技術長Nerijus Kruopis博士表示:「透過直接測量電錶健康狀況獲得的資訊可協助電力公司透過確定表現異常的電錶、檢測電錶故障、確認和量化更多篡改事件,以快速、自信地做出決策。mSure是一項具前景的解決方案,能夠達成這些目標並優化電錶的複檢成本。ADI在這方面擁有豐富的專業知識同時瞭解我們遇到的挑戰。現場精度驗證會給客戶造成很大的成本負擔且帶來不便,支援mSure的電錶可在現場運作時檢查整個計量功能的精度,既節約成本同時還改善了客戶服務。我們已經迫不及待地開始與市場上的幾家電力公司進行技術交流,以幫助推動mSure技術的實施,將其作為確保更高儀錶精度的標準做法」。
目前電力公司會在電錶使用期間逐一現場檢查使用中的電錶,根據使用年限而不是按照需求更換運轉良好的電錶,並處理錯誤的竊電警報。mSure與分析服務結合之後,可以直接監測電錶的精度,並報告每個電錶的健康狀況,協助確認故障電錶和更多的電錶篡改事件。支援mSure的電錶產生的原始資料會提供給雲端分析服務平台進行處理,使得公共事業公司能夠按照所希望的間隔時間對整個電錶網路運作報告。
ADI能源業務部主管Vitaly Goltsberg表示:「Elgama等公司採用我們的電錶健康技術來滿足其電力公司客戶的需求使我們非常振奮。mSure使電力公司既可監控單一電錶的精度,又可透過先進的電錶篡改檢測更有效地防止收入損失。ADI的終端到雲端電錶分析解決方案能夠為電力公司提供確實可行的智慧資訊,協助其減少營運成本和資本支出、降低風險、保護收益並提高品牌信任度」。
ADI將於2019年11月12-14日參加於法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉辦的European Utility Week ( 展位號碼Q130),屆時Nerijus Kruopis博士將和ADI團隊靜候您的蒞臨。
有關mSure的更多資訊,請瀏覽: http://www.analog.com/msure.
關於Elgama-Elektronika
ELGAMA-ELEKTRONIKA Ltd.是波羅的海地區主要的電錶製造商,業務遍及四大洲20多個國家和地區。該公司開發和生產適用於住宅、商業和工業行業的整套電力測量、控制和管理設備,並與合作夥伴一起提出了智慧計量解決方案,可滿足電力公司管理計量資料的需求。有關更多資訊請瀏覽: www.elgama.eu。
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan