ADI 60V、雙通道、雙相升壓控制器能串聯輸出以調整超過 200V 電壓
- 查看 LTC7840 產品頁面、下載資料手冊、申請樣品和訂購評估板請瀏覽以下網址:www.analog.com/LTC7840
- 寬廣 VIN 範圍:5.5V 至 60V
- 單通道或雙通道輸出兩相操作
- 用於滿足高 VOUT 應用的多相串聯
- 可調最大操作周期
- 可調最短導通時間
- 透過打嗝模式實現過電流保護
- 輸出過壓保護
- 可設定和可鎖相操作頻率:50kHz 至 425kHz
- 可調電流限制
- 用於閘極驅動器的內部 10V LDO 穩壓器
- 兩個 RUN 接腳和雙通道電源良好監視器
- 非同步拓撲 / VOUT 僅受限於外部組件的選擇
- 適合於升壓、SEPIC 和反馳式的彈性拓撲
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.宣佈推出 Power by Linear™ LTC7840 ,其為一款雙相非同步升壓控制器,可驅動兩級外部 N 通道功率 MOSFET 。該元件可設定為單通道或雙通道輸出升壓穩壓器,如需提供較高的電壓,則第一個通道的輸出可送入第二個通道的輸入,從而產生超過幾百伏的輸出電壓。LTC7840 的典型應用是利用第一個通道將 12V 輸入電壓提升到 48V,第二個通道將 48V 升壓至 240V 並提供高達 700mA 的輸出電流,非常適合汽車、工業和醫療應用。
LTC7840可操作於 5.5V 至 60V 的輸入電壓範圍,並根據外部元件的選擇來調整輸出電壓。可對多達 4 個功率等級採用錯相時脈,大幅降低輸入和輸出濾波要求。外部 MOSFET 以一個固定的頻率 (設定範圍為 50kH 至 425kHz) 執行切換開關操作,並可同步至一個外部時脈。LTC7840 的每一通道並可設定為 SEPIC 或反馳式拓撲,因而擁有高度彈性。其他特點包括可調最大操作周期、可調最短導通時間,以及峰值電流模式控制下的超載和過壓保護。
LTC7840 已可現貨供應,可提供兩種耐熱性能增強型 28 接腳封裝:扁平 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封裝。E 和 I 等級元件特適操作於 –40°C 至 125°C 操作溫度範圍,而 H 等級元件的操作溫度範圍為 –40°C 至 150°C。如需更多資訊請參閱: www.analog.com/LTC7840。
特性概要:LTC7840
價格與供貨
產品 | 量產供貨 | 單價 (千顆量購計) | 封裝 |
LTC7840 | 現已供貨 | 3.20 美元起 | 耐熱性能增強型 28 接腳 QFN 和 TSSOP |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan