ADI隔離式四埠乙太網路供電 PSE 控制器 通過 IEEE 802.3bt 一致性測試

2018-07-06 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.宣佈推出 Power by Linear™ LTC4291/92 隔離式四埠供電裝置 (PSE) 控制器晶片組,在同類產品中率先通過一系列由 Sifos Technologies 管理的 IEEE 802.3bt (PoE++) 乙太網路供電 (PoE) 一致性測試。PoE為系統和網路工程師帶來了 PSE 評估挑戰。PSE 是透過標準化過程啟用和停用的多通道、智慧型 DC 電源,而並不擾亂傳統的乙太網路資料傳輸。同時,由於需要在幾種功率輸送和極性設定中運作,因此進一步增加了相容性測試的複雜程度。



    Sifos 24 埠 PSA-3000 PowerSync 分析儀配備多個兩埠 PSA-3202 測試片,可為基於 LTC4291/92 的 PSE 提供完整的自動化測試和分析。嚴格的符合性測試套件透過專用分析功能進行了強化,其按照 IEEE 802.3at (PoE+) 標準、和即將推出的 802.3bt 標準和其他專有規範針對 LTC4291/92 進行了驗證。這些可擴展的設計和測試解決方案融入了深厚的 PoE 知識和多年的豐富經驗,可加速產品上市,發展在 2018 年核准的 IEEE 802.3bt PoE 網路的標準方法。

    在 ADI 所進行的測試中,在由 PSA-3000/3202 解決方案模擬多種 IEEE 802.3bt PD (受電裝置) 的情況下,LTC4291/92 PSE 晶片組通過了多項測試。連續 90W 四對 PSE 負載能力確保 PSE 可在single- signature 和 dual-signature PD 設置中處理 802.3bt 的 71.3W 最大 PD 功率級別。根據新的 3 類和 4 類 PD、以及向後相容的 1 類和 2 類 PD 的要求,LTC4291/92 能正確辨識所有實體層類別 (多達五個事件)。對於採用鏈路層發現協議 (LLDP) 的 PSE,PSA-3000/3202 還能夠模擬和分析此類功率協商。

    客戶可採用提供的 GUI 和指令碼環境來設定裝置並與之互動。LTC4291/92 由經過實驗室測試的電路圖、完整的參考設計、QuikEval™ GUI 和代碼示例提供支援,而PSA-3000/3202 則利用 PSA 互動式 GUI 和 PowerShell PSA 指令碼環境實現功能擴展。

    LTC4291/92 晶片組可在商業和工業溫度範圍內操作。LTC4291 數位控制器採用符合 RoHS 標準的 24 接腳 4mm x 4mm QFN 封裝,而 LTC4292 類比控制器則採用 40 接腳 6mm x 6mm QFN 封裝。LTC4291/92 是 ADI 首款符合 802.3bt 標準的 PSE 控制器,是廣受歡迎的 LTC4266 四埠 802.3at PSE 控制器的升級版。更多產品資訊請參閱: http://www.analog.com/PoE


    價格與供貨
    產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    LTC4291 現已供貨 2.00 美元起 24 接腳 4mm x 4mm QFN 封裝
    LTC4291 現已供貨 6.00 美元起 40 接腳 6mm x 6mm QFN 封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式