ADI高效率 N 通道切換開關湧浪抑制器針對 150V 瞬變提供保護

2018-07-27 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI)宣佈推出 Power by Linear™ LTC7862,該元件為一款具有過壓和過電流保護的高效率切換開關湧浪抑制器,適於高可靠性系統應用。LTC7862 可驅動一N 通道功率 MOSFET 級,在正常操作時,LTC7862 能以極低的傳導損耗將輸入電壓傳遞至輸出;而在輸入過壓情況下,LTC7862 可作為高效率 DC/DC 穩壓器啟動切換開關操作,透過限制輸出電壓和電流保護其後的關鍵元件。


    • • 查看 LTC7862 產品頁面,下載資料手冊,申請樣品和訂購評估板請參閱以下網址:www.analog.com/LTC7862

    LTC7862 以廣受歡迎的線性湧浪抑制器 (如:LTC4363) 為基礎而建立,提供高效率切換開關作保護以提升輸出電流能力,並降低瞬變及故障期間的功耗損耗。在長電感性電源匯流排中,當負載電流突然變化時會發生電源電壓湧浪,而在汽車應用中,儲存在交流發電機電感器中的能量將使此情況進一步惡化,導致負載突降期間引起更高和持續時間更長的電壓湧浪。湧浪抑制器的功率處理能力受限於保護電路的功率損耗,在線性湧浪抑制器中,功率處理能力由傳輸 MOSFET 的大小決定,而在切換開關湧浪抑制器中,功率處理能力則取決於轉換效率。相較於線性解決方案,切換開關湧浪抑制器的功率損耗較低,因而能夠在較長的輸入電壓湧浪時間和較高的輸出電流條件下運作。

    LTC7862 的輸入電壓操作範圍為 4V 至 140V (絕對最大值 150V)。外部故障計時器電容器負責設定發生過壓情況下的限制時間,並在功率損耗處於其最高位準時將切換開關湧浪抑制器保持在安全的峰值操作溫度以下。故障計時器因為針對正常操作模式 (而不是過壓瞬變和故障情況) 來優化元件的選擇,因此可以降低系統成本和尺寸。

    在 MIL-STD-1275 應用中,LTC7862 可為採用 28V 汽車電源匯流排運作的元件提供保護,該匯流排電壓可高達 100V 並持續 500ms 。LTC7862 適合工業、航空電子和汽車電源應用 (包括 ISO 7637)。

    LTC7862 採用 20 接腳 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封裝。可提供三種溫度等級版本,其中擴展和工業溫度等級版本的操作範圍為 –40°C 至 125°C,高溫汽車等級版本的操作範圍則為 –40°C 至 150°C。如欲瞭解更多資訊,請瀏覽:www.analog.com/LTC7862。


    特性概要:LTC7862

    • VOUT 箝位可阻止高電壓輸入湧浪
    • 可在正常運作期間達到 100% 工作週期直通模式
    • 在過壓過電流瞬變、故障和啟動期間,執行切換開關操作
    • 高效切換開關操作可持續長期的湧浪保護
    • 寬廣 VIN 範圍:4V 至 140V (150V 絕對最大值)
    • 可調整輸出電壓箝位高達 60V
    • 可調整輸出過電流保護
    • RSENSE 或電感器 DCR 電流感測
    • 功率電感器可在正常模式中降低輸入 EMI
    • 可調整軟啟動用於達到浪湧電流限制
    • 可相容 MIL-STD-1275 和 ISO 7637 標準


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式