ADI自動校準電能計量IC簡化嵌入式電力量測

2018-07-24 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI)今日推出一款可在單相電力量測應用中自動校準的電能計量IC。新型ADE9153A採用mSure®技術,可自動校準計量系統,大幅降低校準所需時間、人力和設備成本。ADE9153A是目前市面上唯一具有自動校準功能的電能計量IC,其使智慧照明、資料中心、電動汽車充電以及工業應用的設計人員能在產品中輕鬆整合計費級的精準電能計量功能。以傳統的電能計量IC進行校準需使用昂貴的外部參考電壓源和電流源,而ADE9153A採用mSure技術,以基於計量系統電能計量訊號路徑的直接測量來校準系統。若在產品的工程設計中使用ADE9153A,則可在生產過程中自動校準,無需在生產車間構建、維護和部署精密的校準架。



    ADE9153A支援有功電能標準,包括IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN50470-3、 OIML R46和ANSI C12.20。同時也支援無功電能標準IEC 62053-23和IEC 62053-24。ADE9153A具有電能品質測量功能,例如過零檢測、線路週期計算、角度測量、突降和突升、峰值和過電流檢測以及功率因數量測。


ADE9153A產品特點:
  • 基於計量訊號路徑的直接量測實現快速自動校準
  • 無需外部參考電流和電壓源
  • 支援0.5級和1級電能計量精度
  • 3個SNR為88 dB的高性能ADC,以及一個高增益電流通道
  • 高階計量特性:Watt、VAR、VA、Zx、突降、突升、峰值、過電流等

價格與供貨
產品 量產供貨 每千顆量之單價 封裝
ADE9153A 現已供貨 $2.97美元 32ld LFCSP (5x5x0.75mm)
ADE9153EVK 評估板 現已供貨 $110 美元 61.214 x 110.471 mm


關於ADI公司

Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

聯絡方式