ADI Σ-∆ ADC以單一可配置且可重複使用的資料擷取封裝實現 AC和 DC性能

2018-07-20 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.(ADI) 今日推出低功耗、高性能的24位元單通道Σ-∆ ADC AD7768-1,元件適用於 AC 和 DC 訊號的精準轉換。針對用於預測性維護 (振動和電源品質) 的狀態監控、音訊測試、聲學、結構健康以及模組自動化電氣測試設備應用,AD7768-1可實現高功效的儀器儀錶解決方案,也可用於臨床EEG/EMG/ECG等醫療健康應用。

    AD7768-1採用單一可配置且可重複使用的資料擷取封裝設計,兼具 AC 和 DC 性能並樹立新業界標準。其使儀器儀錶和工業系統設計人員可重複使用核心採集鏈設計,以支援通道至通道隔離式和非隔離式應用的多個變數量測。單一轉換器支援多個設備平台、性能點和測量範圍,可減少參考設計的數量,同時降低成本並縮短上市時間。

    AD7768-1整合功率可擴展的Ʃ-Δ調變器和數位濾波器,在儀器儀錶應用中可實現 AC 和 DC 訊號同步及精準測量。AD7768-1具有高吞吐率和110.8kHz輸入頻寬,可降低測試成本並縮短測試時間,改善測試測量的品質和完整性。

    AD7768-1提供廣泛的數位濾波功能,滿足高精準度頻域測量和低延遲 DC 輸入測量的廣泛系統需求。此外,該款ADC的每一類比輸入均整合式預充電緩衝器,大幅簡化了外部驅動電路的設計。完全輸入緩衝可為任何外部參考位準提供高阻抗輸入。



    24位元AD7768-1能在最寬廣的可用頻寬上實現業界最佳的積分非線性 (INL) 和低失真性能。其失調漂移相較於其他產品可改善20倍,增益誤差降低40倍,增益漂移改善3倍。選擇適宜的ADC驅動器對於實現AD7768-1最佳性能相當關鍵,更多 ADC 驅動器資訊請瀏覽:www.analog.com/products/amplifiers/adc-drivers.html


價格與供貨
產品 輸出資料速率 解析度 供貨 起價 (千顆訂購量)(美元) 封裝
AD7768-1BCPZ 256kSPS 24位元 現已供貨 $5.95 28接腳LFCSP


關於ADI公司

Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

聯絡方式