ADI 55 MHz至15 GHz寬頻微波頻率合成器三大性能領先業界

2018-07-19 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.(ADI)今日推出一款整合壓控振盪器(VCO)的寬頻頻率合成器,突破的性能和彈性適合航太、無線基礎設施、微波點對點鏈路、電子測試與測量、衛星終端等多種市場應用。ADI的ADF5610新型寬頻小數N分頻頻率合成器採用單晶片設計,可在55 MHz至15 GHz的頻率範圍內輸出RF訊號,並提供業界最低的相位雜訊性能。相較於需要採用多個窄頻GaAs壓控振盪器和鎖相迴路(PLL)的替代解決方案,ADF5610的功耗低50%、尺寸更精小、架構更簡單,因此進一步節省物料成本並可縮短上市時間。


    • 查看ADF5610產品頁面,下載資料手冊,申請樣品和訂購評估板請瀏覽:www.analog.com/adf5610

    ADF5610以ADI獨有的先進SiGe BiCMOS製程而開發,具有調變頻寬高、誤碼率低的特點。其VCO相位雜訊領先業界(10GHz操作頻率下,100 kHz失調時為-114 dBc/Hz,100 MHz失調時為-165 dBc/Hz),並具備 -229 dBc/Hz的低歸一化相位雜訊基準(FOM)。整合的PLL功能實現快速跳頻和鎖定時間(採用合適的迴路濾波器時小於50 μs)。相位檢測器雜散位準典型值低於-45 dBc,而RF輸出功率位準為6 dBm。

    ADF5610寬頻小數N分頻頻率合成器可輕鬆實現設計導入,並擁有ADIsimPLL™的完全支援。ADIsimPLL™為ADI所開發之全面易用型PLL頻率合成器設計和模擬工具,用於評估相位雜訊、鎖定時間、抖動以及其他設計考慮因素。透過使用整合的SPI介面和控制軟體,使客戶可針對該元件來進行編程。

    ADF5610的額定溫度範圍為-40°C至+85°C。操作時既可採用3.3V類比和數位標準電源,也可採用5 V電荷泵和VCO電源,具有1.8 V邏輯位準相容性。此款頻率合成器並具備硬體和軟體電源關斷模式。


    價格與供貨
    產品 量產供貨 產品供貨 定價 (千顆訂購量) 封裝
    ADF5610 現已供貨 2018年8月 $47.98 7x7 mm LFCSP


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式