3.2A、35VIN/35VOUT 同步單晶支援多種化學電池 PowerPath 管理器/充電器 具備數位 I2C 遙測和 MPPT 操作功能
- 查看 LTC4162 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱以下網址:www.analog.com/LTC4162
- 具終止功能的多化學組成電池充電器 (鋰離子 / 鋰聚合物、LiFePO4 和鉛酸電池)
- 寬廣充電輸入電壓範圍:4.5V 至 35V
- 高效率同步操作
- 16 位元數位遙測系統用於監視 VBAT、IBAT、RBAT、TBAT、TDIE、VIN、IIN、VOUT
- 輸入欠壓充電電流限制迴路
- 針對太陽能電池板輸入的最大功率點追蹤 (MPPT)
- 輸入電流限制功能優先考慮系統負載輸出
- 低損耗 PowerPath 管理器
- 可在電池電量耗盡或無電池的情況下達到即時啟動運作
- JEITA 和鉛酸電池連續溫度控制下充電
- 耐熱性能增強型 28 接腳 4mm x 5mm QFN 封裝
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 Power by Linear™ LTC4162,該元件為一款高度整合的高電壓支援多種化學組成的同步單晶降壓型電池充電器和 PowerPath™ 管理器,內建遙測功能,並提供最大功率點追蹤 (MPPT) 選項。LTC4162 可對牆式電源轉接器、背板和太陽能電池板等多種輸入源進行高效功率傳送,為鋰離子 / 鋰聚合物、磷酸鐵鋰 (LiFePO4) 或鉛酸電池組充電,並對高達 35V 的系統負載供電。該元件提供先進的系統監控和電源路徑 (PowerPath) 管理,以及電池健康狀況監測功能。當主微控制器需要存取 LTC4162 最先進的功能時,可以選擇使用 I2C 埠。該產品的主要充電功能可利用接腳搭接配置和電阻器設定。這款元件提供精準的 ±5% 充電電流調節 (高達 3.2A)、±0.75% 充電電壓調節、以及操作在 4.5V 至 35V 的輸入電壓範圍。其應用包括可攜式醫療儀器、為 1 至 5 個設備提供 USB 功率傳輸、軍用設備、工業手持設備和堅固耐用的筆記型電腦 / 平板電腦。
LTC4162 內含一個精準的 16 位元類比數位轉換器 (ADC),可依照指令連續監控多個系統參數,包括輸入電壓、輸入電流、電池電壓、電池電流、輸出電壓、電池溫度、晶片溫度和電池串聯電阻 (BSR)。所有系統參數都可透過單一雙線 I2C 介面監控,而可設定和可遮罩的警示則能確保只有關鍵的資訊才會提出中斷。該元件可採用最大功率點追蹤演算法對輸入欠壓控制迴路進行全域掃描,並選擇一個工作點,從太陽能電池板和其他電阻源汲取最大的功率。LTC4162 的 PowerPath 拓撲使輸出電壓與電池分離,因而使可攜式產品能夠在電池電壓極低的情況下採用充電源立即啟動。
LTC4162 的晶片內充電配置針對多種電池化學組成進行了優化,包括鋰離子 / 鋰聚合物、LiFePO4 和鉛酸電池。充電電壓和充電電流均可根據電池溫度自動調節,以遵循 JEITA 規範或客製化設定。
LTC4162 採用 28 接腳、4mm x 5mm 外露焊墊 QFN 封裝,具有卓越的熱性能。E 等級和 I 等級元件可操作於 –40C 至 125C 溫度範圍。所有元件版本均可現貨供應。欲瞭解更多資訊,請參閱: www.analog.com/LTC4162。
特性概要:LTC4162
價格與供貨
產品 | 量產供貨 | 單價 (千顆量購計) | 封裝 |
LTC4162 | 現已供貨 | 2.95 美元起 | 28 接腳 4mm x 5mm x 0.75mm QFN 封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan