ADI DSP為電動車和混合動力車產生內外引擎聲

2018-07-17 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.(ADI)今日推出一款用於為電動車(EV)和混合動力車(HEV)產生引擎聲的嵌入式系統。透過採用ADSP-BF706數位訊號處理器和電動車警示音系統(EVWSS)韌體,北美和全球其他地區的汽車製造商將能滿足電動車和混合動力車低速行駛時對外部引擎聲的未來安全規範要求。



    ADI解決方案包含完整的硬體和韌體參考設計。利用ADSP-BF706或ADAU1450數位音訊處理器擴展後,分別可用於高性能或入門級應用。ADSP-BF706也可用於製造車內的引擎聲,協助提升駕駛體驗。ADSP-BF706採用記憶體映射四通道SPI記憶體,能夠更快速、更便捷地存取所儲存用於產生引擎聲的音訊檔。其最多可同時存取24個WAV檔,而傳統產品一般只能存取5個。

    OEM可透過採用ADI的Sigma Studio整合式開發環境(IDE)在使用ADAU1450時彈性調整聲音。基於此優勢,即使程式設計經驗極少的音響工程師也能優化音訊性能,同時縮短開發時間,而今年稍晚也將推出新版Sigma Studio以支援ADSP-BF706。此外,ADSP-BF706所採用的低成本CAN軟體協定堆疊運作可協助客戶快速實現汽車級原型設計。


    ADSP-BF706產品特色

    • Blackfin+ 核心提供高達400 MHz的性能
      • 每週期支援雙通道16位元或單通道32位元MAC
      • 16位元複合MAC和多項其他指令集強化功能
      • 指令集相容於先前的Blackfin產品
    • 晶片內記憶體
      • 136KB L1 SRAM,具有多同位檢查位元保護功能(64KB指令、64KB資料、8KB暫存區)
      • 1MB晶片內L2 SRAM,具有ECC保護功能
      • 512KB晶片內L2 ROM
    • 主要周邊設備包括
      • USB2.0 HS OTG
      • 2x CAN2.0B
      • ePPI視訊I/O
      • 2x SPORT(帶I2S)
      • 2x四通道SPI/1x雙通道SPI(附帶主機模式)
      • 12C
      • 2xUART
      • SD/SDIO/MMC(4位元)

      價格與供貨
      產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
      ADSPP-BF706 現已供貨 $8.38美元 88接腳LFCSP
      ADAU1450 現已供貨 $4.22美元 72接腳LFCSP


      關於ADI公司

      Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



      RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

      關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

      訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

      ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

      聯絡方式