ADI隔離式電源轉換器支援B類系統EMI等級

2018-06-06 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI)今日宣佈推出新一代增強隔離式電源轉換器,使系統滿足EN 55022/CISPR 22 B類電磁干擾(EMI)標準的需求,並為元件級低輻射樹立新標準。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列無需在應用層面使用高成本的EMI抑制技術,並可簡化EMI認證流程、降低設計成本及縮短設計時間。



    電動汽車和混合動力汽車(EV/HEV)電池監控和工業可編程邏輯控制器(PLC)等新興的安全關鍵型應用需要精小而密集的隔離設計,以縮減尺寸並減輕重量、符合嚴格的輻射規範,並為人員和設備提供可靠的高壓保護。運用這些元件可在雙層PCB上實現輻射目標,相較於四層板可縮減達70%的解決方案尺寸,並降低30%的材料成本。新系列500mW DC-DC電源轉換器基於ADI的iCoupler®和isoPower®晶片級變壓器技術,操作溫度最高可達125 ºC並採用最小的8接腳封裝。16接腳ADuM5020/6020和8接腳ADuM5028/6028為此系列中最先推出的元件。


    ADuM5020/6020與ADuM5028/6028產品特色:

    • 低輻射發射,低於EN 55022/CISPR 22 B類標準限值
    • 封裝尺寸最小 — 8接腳SOIC
    • 操作溫度最高可達125ºC
    • 安全和法規認證(UL、CSA、VDE、CQC)


    報價與供貨

    產品 隔離額定值 全面量產 起價(千顆訂購量) 封裝
    ADuM5020/
    ADuM6020
    3kV/5kV 六月 $3.09美元/
    $3.39美元
    16接腳SOIC_W/
    16接腳SOIC_IC
    ADuM5028/
    ADuM6028
    3kV/5kV 六月 $3.19美元/
    $3.49美元
    8接腳SOIC_IC


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式