ADI針對下一代射頻、微波和毫米波應用推出領先的PLL/VCO解決方案

2018-06-05 - 中国,台北訊

    Analog Devices, Inc.(ADI)今日宣佈推出一款領先業界的頻率合成器ADF4371,全新ADF4371採用鎖相迴路(PLL)、完全整合型壓控振盪器(VCO),並整合低壓差調節器(LDO)和追蹤濾波器技術,以支援各項射頻/微波系統設計,滿足航太、測試/測量、通訊基礎設施及高速轉換器時脈等多元化市場對於下一代產品設計的嚴苛要求。



    ADF4371運用ADI在射頻和微波頻率合成器領域25年的專業知識設計,為目前市面上性能最高的頻率合成器,提供62MHz至32GHz最寬廣的連續射頻輸出範圍。此元件結合超低PLL FOM(-234dBc/Hz)、超低雜散(-100dBc典型值)、低VCO相位雜訊(8GHz下1MHz失調時為-134dBc/Hz)以及內建追蹤濾波器技術,具有出色的性能和適用性。採用功能豐富並可靈活配置的架構,因此設計人員只需選用一種超精小的頻率合成器解決方案,便能滿足該頻率範圍內大部份的LO/時脈需求,進而降低開發成本和風險,並縮短產品上市時間。

    ADF4371配合外部迴路濾波器和外部參考源使用,可實現高解析度(39位元)小數N分頻或整數N分頻鎖相迴路頻率合成器。該微波寬頻VCO設計可產生62.5 MHz至32 GHz的頻率。元件具備業界最低抖動(在10GHz時為36fs)和參考雜散(-100dBc典型值),操作溫度可達105℃ 而不失鎖。

    對於要求佔板面積非常小的應用,ADF4371支援整合電源去耦、整合LDO和整合諧波追蹤濾波器。追蹤濾波器技術有助於在整個VCO範圍內實現至少30dB的諧波和次諧波抑制,大幅縮減總體解決方案的佔用面積,尤其適合需使用固定範圍濾波器以滿足倍頻程頻寬抑制需求的應用。對於無需使用ADF4371全頻率範圍(高達32GHz)之應用,ADI另提供操作頻率達16GHz之ADF4372。


    ADF4371產品特性:

    • 超低FOM(歸一化相位雜訊基準)-234dBc/Hz
    • 鑒頻鑒相(PFD)能力高達250MHz
    • 最低積分相位雜訊(抖動)< 36fs@10GHz
    • 最低參考雜散<100dBc典型值
    • 整數邊界雜散(整數通道偏移960kHz時為-90dBc)
    • 整合諧波濾波器


    產品 樣品供貨 全面量產 起價(千顆訂購量) 封裝
    ADF4371 現已供貨 2018年9月 詳情請聯繫ADI各地業務單位:
    http://www.analog.com/sales
    7mm x 7mm 48接腳LGA封裝
    ADF4372 現已供貨 2018年10月 詳情請聯繫ADI各地業務單位:
    http://www.analog.com/sales
    7mm x 7mm 48接腳LGA封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式