ADI發表60VOUT、同步升壓型 LED 控制器

2018-06-29 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.(ADI)宣佈推出 Power by Linear™ LT3762,該元件為一款 60V 輸出、高效率、同步、升壓型 LED 驅動控制器,具有可設定內部 LED PWM 訊號產生器和展頻頻率調變功能,可實現低 EMI 雜訊。多功能的 LT3762 內建軌對軌電流感測放大器,其在同步升壓之外實現了高壓側或低壓側電流感測功能,有利於同步降壓模式和升降壓模式拓撲,以及非同步 SEPIC 設計。


    • 查看 LT3762 產品頁面、下載資料手冊、訂購樣品和評估板請參閱下面網址:www.analog.com/LT3762

    LT3762 的 2.5V 至 38.5V 輸入電壓範圍和同步運作非常適合汽車電源系統、可攜式儀器、工業應用、醫療儀器和建築照明。晶片內的輔助升降壓型轉換器提供了低電壓系統中必需的閘極驅動電壓,當與最大值為 500µA 的低靜態電流和 1µA 關機電流 (TA = 25°C) 結合時,可在寬廣輸入電壓和輸出電流範圍內實現高效率。

    在 EMI 敏感系統中,可啟用 LT3762 的展頻頻率調變功能,以降低實際的切換開關頻率雜訊。將一個晶片內 PWM 訊號產生器同步至內部振盪器,以實現最低雜訊性能。內部 PWM 產生提供 250:1 調光比;另外也可採用外部 3000:1 調光或類比調光。

    定電流和定電壓元件 LT3762 的其他特點包括具週期對週期電流限制功能的電流模式操作、100kHz 至 1MHz 的可調切換開關頻率、可設定UVLO、具故障狀態指示器的開路 LED 和短路保護、LED 過電流保護和熱關斷功能。

    LT3762 採用耐熱性能增強型 28 接腳 TSSOP 封裝和 4mm x 5mm QFN 封裝。可提供三種溫度等級版本,擴展和工業溫度級版本的操作範圍為 –40°C 至 125°C (接面),高溫級版本的操作範圍則為 –40°C 至 150°C。更多資訊請參閱:www.analog.com/LT3762


    特性概要:LT3762

    • 同步控制器用於實現最高效率
    • 500µA 最大靜態電流和 1µA 關機電流 (TA = 25°C)
    • 可啟動展頻頻率調變功能實現低 EMI 的
    • 內部 250:1 PWM 訊號產生器

    價格與供貨
    產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    LT3762 現已供貨 2.71 美元起 28 接腳 4mm x 5mm 裸露焊盤TSSOP 和 QFN


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式