ADI發表業界最先進的生物和化學感測介面IC

2018-06-28 - 中国,台北訊

    LTC4291/LTC4292Analog Devices, Inc.(ADI)今日推出可實現新一代智慧電子化學感測器的新型感測器介面IC。ADuCM355精密類比微控制器擁有生物感測器和化學感測器介面,是目前唯一能在單一晶片中同時實現恒電位儀和電化學阻抗頻譜分析儀(EIS)功能的解決方案,為工業氣體檢測、儀器儀錶、生命體徵監測和疾病管理等應用的理想解決方案。該元件整合業界最先進的感測器診斷技術,具有卓越的低雜訊和低功耗性能及最小的尺寸。傳統的分立式解決方案往往具有侷限性,並需要多個IC才能實現類似性能,相較之下,ADI的新型微控制器平台能提供更高的可靠性和極高彈性,並大幅節省成本。


    • 查看ADuCM355產品頁面,下載資料手冊,申請樣品和訂購評估板請瀏覽:www.analog.com/ADuCM355

    Honeywell工業安全可攜氣體檢測部全球行銷經理Jacob Spector表示:「ADI新型ADuCM355獨特結合了實現新一代可攜式氣體檢測器所需的高性能、超低功耗、小尺寸和先進的特性組合。令人振奮的是,現在我們能夠利用此平台解決方案來設立可靠的氣體檢測新標準,同時為客戶節省購置成本。」

    PalmSens技術長Niels van Velzen表示:「PalmSens致力於為客戶打造更簡單、更易攜帶和使用的電子化學產品。我們的新產品EmStatPico是全球最小的通用電子化學介面模組,ADI的ADuCM355則屬其核心。EmStatPico是一套完整的硬體和軟體設計平台,可實現分鐘級測量,非常適合可攜式、穿戴式和空間受限之感測器應用開發。」


    ADuCM355產品特色:

    ADuCM355為基於ARM Cortex™ M3處理器的超低功耗精密類比微控制器,是特別為控制和測量化學和生物感測器而設計,為目前唯一可支援雙恒電位儀和三個以上感測器電極的解決方案。其它特性包括:

    • 電壓、電流和阻抗測量
    • 雙超低功耗低雜訊恒電位儀:8.5uA、1.6uV RMS
    • 彈性的16位元400ksps測量通道
    • 先進的感測器診斷技術
    • 整合式類比硬體加速器
    • 26 MHz核心、128kB快閃記憶體、64kB SRAM

    價格與供貨
    產品 量產供貨 產品供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    ADuCM355 現已供貨 7月 $5.90 美元 6 mm × 5 mm,72 接腳LGA封裝


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式