ADI強化型A2B收發器為新興應用提供無與倫比的彈性
- 查看AD2426W、AD2427W和AD2428W產品頁面請瀏覽:www.analog.com/AD2428w
- 關於ADI A2B產品系列影片請瀏覽:http://www.analog.com/education/education-library/videos/3832751027001.html
- 瞭解有關A2B技術和產品等資訊請瀏覽:www.analog.com/A2B
- 透過線上技術支援社群EngineerZone®聯繫工程師和ADI產品專家:ezchina.analog.com/community
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.今日宣佈推出三款強化型汽車音訊匯流排(A2B®)收發器,提供前所未有的系統性能客製能力,滿足最嚴格的電磁相容性(EMC)要求。新型AD242x系列提供可配置的發射功率水準,協助開發人員使系統性能適應特定OEM EMC要求——其為所有功能豐富的汽車資訊娛樂系統的關鍵設計標準。這些收發器並可應用於麥克風連接等擴展用途,透過單條非遮罩雙絞線分配音訊、控制數據、時脈和電源顯著降低佈線複雜性。相關特性大幅降低系統成本,非常適合新興多麥克風應用,如道路雜訊消除、車內通訊和自動駕駛等。新型元件AD2426W、AD2427W和AD2428W與現有系列元件完全接腳相容,可簡化產品升級並縮短上市時間。
HARMAN Lifestyle Audio部門汽車音訊SBU全球工程副總裁Darby Hadley表示:「A2B技術已被證明是簡單而經濟高效的數位音訊互連解決方案,其擴展能力使HARMAN能在多種車輛平台上提供廣泛的差異化系統。AD242x系列為我們現有的A2B汽車音訊解決方案提供無縫且能快速上市的產品升級途徑。」
AD242x A2B收發器更多資訊
ADI的A2B技術提供一種完全確定性、可擴展且經濟高效的途徑來滿足下一代延遲敏感型音訊和語音應用的嚴格性能要求。最新一代接腳相容的A2B收發器擴展了A2B核心特性組合,新增特性可提高系統級彈性,尤其是針對麥克風陣列應用。新型AD242x元件能夠將來自最多4個PDM麥克風的資料路由到本地I2S埠進行波束成形或其他本地資料處理。AD242x並具備其他強化功能,允許同時接收最多4個PDM麥克風輸入以及額外的I2S音訊流,進而解決高階麥克風連接應用問題。
AD2426W、AD2427W和AD2428W滿足所有相關的汽車ESD、EMI和EMC要求,並通過AEC-Q100認證,可操作於延展性的汽車溫度範圍(-40℃至+105℃)。
支援、產品報價與供貨
AD242x元件已全面投入量產,目前採用32接腳LFCSP (5mm x 5mm)封裝。新元件和之前推出的所有A2B系列元件均擁有ADI SigmaStudio™圖形開發環境以及由協力廠商開發、原型設計、評估解決方案所組成之廣大生態體系支援。有關定價詳細資訊請聯繫各地ADI業務單位。
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan