ADI發表超低抖動時脈產生 (4.5GHz) 和時脈分配 (7.5GHz)系列元件

2018-06-13 - 中国,台北訊

    LTC6952Analog Devices, Inc.(ADI) 宣佈推出 LTC6952LTC6953LTC6955LTC6955-1低抖動、高性能時脈產生和分配元件系列,該系列支援高達 7.5GHz 的 JESD204B subclass 1 時脈應用,非常適合運用於高速資料轉換器時脈,其採用可擴展架構,以提供數千個各具互補 SYSREF 訊號的同步低抖動時脈。


    • LTC6952:具有 11 個輸出並支援 JESD204B 的超低抖動、4.5GHz PLL
    • LTC6953:具有 11 個輸出並支援 JESD204B 的超低抖動、4.5GHz 時脈分配
    • LTC6955:超低抖動、7.5GHz、11 輸出緩衝器
    • LTC6955-1:在一個輸出上具有附加額外 ÷2 電路的 LTC6955

    LTC6952 為一款高性能、超低抖動、JESD204B 時脈產生和分配元件。其包括鎖相迴路 (PLL) 核心,由基準分頻器、具鎖相指示器的鑒相鑒頻器 (PFD)、超低雜訊充電泵和整數回授分頻器組成。LTC6952 的 11 個輸出可設計為多達 5 個 JESD204B subclass 1 元件時脈 / SYSREF 對和一個通用輸出,或是運用於 11 個針對非 JESD204B 應用的通用時脈輸出。每個輸出具有獨立的可個別設定分頻器和輸出驅動器。所有輸出均可實現同步,並採用單獨的粗半週期數位延遲和細類比時間延遲設定至精準的相位對齊校準。對於所需的總輸出超過 11 個的應用,則可採用 EZSync™ 或 ParallelSync™ 同步協定將多個 LTC6952 相連接。


    LTC6953 提供 LTC6952 的時脈分配功能。LTC6955 則是一款具並列介面的 11 輸出扇出緩衝器,每個輸出組可選擇三種狀態的其中之一:同相、180° 反相或斷電。LTC6955-1 與 LTC6955 相同,唯一差異是前者的其一輸出具有整合的÷2 電路。




    該系列所有元件均可提供 52 接腳、7 mm x 8 mm 塑料 QFN 封裝。相關元件之額定操作接面溫度範圍為 –40°C 至 125°C。未使用輸出當在不使用的情況下可斷電。所有產品的樣品和評估板均已供貨, 6 月底開始現貨供應。


    LTC6952 和 LTC6955-1 於 6 月12 日至 14 日在費城舉辦的 2018 年美國微波技術展 (IMS 2018) 上進行展示 (展位號碼:1725)。與會者可透過該展示目睹用於幾千個輸出的可擴展架構。


    特性概要:LTC6952 / LTC6953 / LTC6955 / LTC6955-1

    • LTC6952
      • JESD204B Subclass 1 SYSREF 訊號產生
      • 低雜訊整數 N PLL
      • 最大 RF 頻率:4.5GHz
      • 標準化頻內相位雜訊層:–229dBc/Hz
      • 標準化頻內 1/f 雜訊:–281dBc/Hz
      • 11 個具有可設定粗數位和細類比延遲的獨立、低雜訊輸出
      • 附加輸出抖動:<6fsRMS (12kHz 至 20MHz;4.5GHz)
      • 附加輸出抖動:65fsRMS (ADC SNR 方法)
    • LTC6953
      • JESD204B Subclass 1 SYSREF 訊號產生
      • 最大 RF 頻率:4.5GHz
      • 11 個具有可設定粗數位和細類比延遲的獨立、低雜訊輸出
      • 附加輸出抖動:<6fsRMS (12kHz 至 20MHz;4.5GHz)
      • 附加輸出抖動:65fsRMS (ADC SNR 方法)
    • LTC6955 / LTC6955-1
      • o 最大 RF 頻率:7.5GHz
      • o 11 個超低雜訊 CML 輸出
      • o 用於多輸出配置的並列控制
      • o LTC6955:11 輸出緩衝器
      • o LTC6955-1:10 個緩衝輸出和一個÷2 輸出


    • 報價與供貨
      產品 量產供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
      LTC6952 2018 年 5 月 12.50 美元 起 52 接腳、7mm × 8mm 塑料 QFN
      LTC6953 2018 年 5 月 10.00 美元起 52 接腳、7mm × 8mm 塑料 QFN
      LTC6955 2018 年 6 月 8.00 美元起 52 接腳、7mm × 8mm 塑料 QFN
      LTC6955-1 2018 年 6 月 8.00 美元起 52 接腳、7mm × 8mm 塑料 QFN


      關於ADI公司

      Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



      RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

      關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

      訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

      ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

      聯絡方式