業界頻寬最寬的RF收發器加速2G-5G基地台和相位陣列雷達開發

2018-06-12 - 中国,台北訊

    ADRV9009Analog Devices, Inc.(ADI) 今日推出業界頻寬最寬的RF收發器ADRV9009,以擴展其屢獲殊榮的RadioVerse™技術和設計生態系統。該收發器為設計人員提供單一無線電平台來加速5G部署,支援2G/3G/4G覆蓋範圍,以簡化相位陣列雷達設計。ADRV9009 RF收發器提供較前代元件優於兩倍的頻寬(200 MHz),可取代多達20個元件,功耗降低一半,封裝尺寸並可縮減60%。憑藉領導業界的性能及更精小的尺寸、重量與功耗,ADRV9009收發器滿足了新興5G無線基礎設施設備、及航空航太系統嚴苛的天線密度和擴展網路容量要求。


    ADRV9009是業界首款支援現有全部蜂巢式標準的RF收發器。該元件可在75 MHz至6 GHz的範圍內調諧,支援2G/3G/4G/5G服務,因此蜂巢式設備製造商可採用單一精小型無線電設計來滿足所有頻段和功率要求。產品設計時間最多可縮短一半,而多頻、多標準通訊設備的部署和維護也得以簡化。


    ADI收發器產品部門總經理Nitin Sharma表示:「這是蜂巢式通訊設備設計人員第一次能以通用無線電平台來處理5G等新興寬頻應用,它同時能提供現有2G、3G和4G應用所需的高性能。」



    ADRV9009的寬廣頻寬、低功耗和精小尺寸特性,使設計人員能夠滿足5G大規模MIMO設備不斷增加的無線電通道數量需求。新型RF收發器是一款單晶片TDD解決方案,並可用於設計蜂巢式和物聯網網路場測所需的可攜式實驗室級5G測試測量設備。


    針對航空航太系統,ADRV9009能同時滿足寬頻和窄頻應用的高性能要求。該新型RF收發器平台並具有快速跳頻功能,可提高鏈路安全性和頻譜效率。


    LTM4653 可操作於 –40°C 至 125°C。更多資訊請參閱: www.analog.com/LTM4653


    對於先進的蜂巢式和相位陣列雷達系統,ADRV9009可透過晶片內處理本振(LO)同步來簡化數位波束成型設計,無需外部LO。


    RadioVerse設計和技術生態系統加速無線開發

    RadioVerse™設計和技術生態系統可加速先進無線電設計和開發,其中包含市場領先的整合式無線電平台、軟體工具、評估和原型平台、一系列參考設計及全面的無線電解決方案。為使ADRV9009 RF收發器的客戶能加速產品上市,RadioVerse生態系統並提供JESD204B FPGA整合框架(具備雙通道ADRV9009元件的生產就緒RF系統化模組(RF-SoM)),並透過全球合作夥伴網路為客戶提供額外的設計和技術服務。



    報價與供貨
    產品型號 樣品供貨 產品供貨 單價 (千顆量購計) 封裝
    ADRV9009 整合式雙通道RF發射器、接收器和觀測接收機 現已供貨 現已供貨 $319美元 12 x 12 BGA
    ADRV9008-1 整合式雙通道RF接收器 6月25日 6月25日 $210美元 12 x 12 BGA
    ADRV9008-2 具備觀測接收機的整合式雙通道發射器 6月25日 6月25日 $239美元 12 x 12 BGA
    ADRV9009-W/PCBZ 現已供貨 現已供貨 $1499美元 ADRV9008評估套件
    ADRV9008-1W/PCBZ 6月25日 6月25日 $950美元 ADRV9008-1評估套件
    ADRV9008-2W/PCBZ 6月25日 6月25日 $950美元 ADRV9008-2評估套件


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan

    聯絡方式