ADI 12位元10.25-GSPS射頻ADC為儀器及通訊應用樹立新性能標準
- 查看產品頁面、下載資料手冊和申請樣品請參閱:http://www.analog.com/AD9213
- 瞭解有關ADI高速轉換器更多資訊請參閱:http://www.analog.com/en/applications/technology/high-speed-converters.html
- 採樣速率為其他類似元件的2.5倍
- 系統動態範圍更大,區分訊號更佳
- 在較寬的訊號頻寬上具有卓越的雜訊性能
- 針對相位陣列應用的增強型多晶片同步
- 更高的時間解析度(採樣速率更高)
-
Terri Li
Terri.li@analog.com
Analog Devices, Inc.(ADI) 近日推出一款速度和頻寬領先業界的射頻(RF)類比數位轉換器(ADC) AD9213,相較於傳統的射頻ADC,其具備更高的參數性能和更大的奈奎斯特頻寬,並能在更高的類比輸入頻率下進行射頻採樣,實現高達7 GHz的射頻訊號的數位化。AD9213可支援航太、儀器及通訊領域的新一代軟體定義系統,協助實現更高的系統整合度、更低的成本及更小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。此外,其高採樣速率和整合式的後處理功能更有助於在窄頻應用中實現更高的性能。
AD9213為航太客戶提供了更高彈性,可更大範圍地處理頻譜,並且可在雷達設計中實現更高的解析度和更長的距離。該元件有助於電子測試和測量製造商(ETM)在時域應用(例如數位示波器和光譜/化學分析)中實現更高的產品差異化和新性能水準。更寬的奈奎斯特頻寬使衛星通訊客戶能提供頻寬更高的產品。此外,寬廣輸入頻寬與高採樣速率相結合,可在無線通訊應用中實現新型的寬頻數位預失真架構。
AD9213產品聚焦:
價格與供貨
產品 | 樣品供貨 | 全面量產 | 起價 (千顆量計) | 封裝 |
AD9213 | 現已供貨 | 2019年2月 | $3,652.49美元 | 192接腳BGA封裝 |
關於ADI公司
Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com
RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。
關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue
ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan