ADI低功耗、單通道16位元DAC 支援高密度類比輸出模組且無須降額

2018-05-16 - 中国,台北訊

    LTM4661_twAnalog Devices, Inc.(ADI) 今日推出一款數位類比轉換器(DAC) AD5758,其整合了ADI第二代動態功率控制(DPC)功能,支援高密度類比輸出(AOUT)模組,並且不需降額使用(不因熱量累積而需關閉通道),因此能實現更低成本、更精小的設計。該款具備DPC的單通道電流/電壓DAC設計主要用於工廠自動化、製程自動化和馬達控制的通道間隔離工業應用,為ADI功耗最低的工業DAC。



    AD5758大小為5 mm x 5 mm,在業界同類產品中尺寸最小。其結構堅固,所需外部保護元件更少,可支援更小、更低成本的設計。先進的診斷技術可協助瞭解系統性能狀況,以實現更高的可靠性及安排維護計畫。AD5758並包含輸出故障保護電路,以在誤接線時保護DAC。


    AD5758產品特色:
    • 最低功耗工業DAC
    • 整合診斷功能可提高系統可靠性
    • 內建誤接線保護
    • 0.05% TUE – 優於業界標準2倍


    價格與供貨
    產品 全面量產 起價(千顆訂量) 封裝
    AD5758 現已供貨 6.77美元 LFCSP_VQ


    關於ADI公司

    Analog Devices, Inc.(簡稱ADI)始終致力於設計與製造先進的半導體產品和優秀的解決方案。憑藉傑出的感測、測量和連接技術,搭建連接真實世界和數位世界的智慧化橋樑,從而協助客戶重新認識周圍的世界。詳情請瀏覽ADI官網:www.analog.com



    RapID™ Platform是Analog Devices, Inc的註冊商標。

    關注 ADI Twitter: http://www.twitter.com/ADI_News

    訂閱 ADI技術月刊 Analog Dialogue(類比對話),請參閱:http://www.analog.com/analogDialogue

    ADI 台灣臉書粉絲團已經啟用,歡迎前往瀏覽、交流並按讚:https://www.facebook.com/AnalogDevicesInc.Taiwan



    聯絡方式